6 質問 上級

ECADEMYテスト

30 - 産業用途におけるシステム最適化

コーステスト: 6 項目テストし、いつでも再受験できます.

テストに合格してコースを完了するには、すべての質問に正しく答える必要があります.

テスト開始

質問 1 の 6 上級

Europump によると、システム制御やシステム設計の改善によって実現できる省エネ効果はどのくらいですか?

質問 3 の 6 上級

グルンドフォスのCRE3 ポンプを使うと速度は次のうちどの数値まで上げることができますか?

質問 4 の 6 上級

標準的なボイラーシステムに使用されている給水弁はどの頻度でメンテナンスが必要ですか?

質問 5 の 6 上級

直接温調を用いることで消費電力をどのくらい削減できますか?

質問 6 の 6 上級

解答に自信がありますか?

現在の解答を送信し、最終テスト結果を取得します.

提出

テスト結果

おめでとうございます。テストに合格し、完了しました。 30 - 産業用途におけるシステム最適化

獲得済バッジ:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

トレーニングを継続 MyECADEMYへ

残念ながら不合格です: 30 - 産業用途におけるシステム最適化  今回のテスト

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: Europump によると、システム制御やシステム設計の改善によって実現できる省エネ効果はどのくらいですか?
A: 30%
Correct
Q: 「新しいアプローチ」の重要な要素は次のうちどれですか?
A: 温度センサをポンプに直接接続する
Correct
Q: グルンドフォスのCRE3 ポンプを使うと速度は次のうちどの数値まで上げることができますか?
A: 5800 RPM
Correct
Q: 標準的なボイラーシステムに使用されている給水弁はどの頻度でメンテナンスが必要ですか?
A: 12ヶ月に1回以上
Correct
Q: 直接温調を用いることで消費電力をどのくらい削減できますか?
A: Up to 70%
Correct
Q: 極限電力で運転することのメリットは次のうちどれですか?
A: 利用できる圧力と出力を最大限に活用できる