住宅用水中ポンプの概要
Grundfosは住宅地下水用として水中ポンプ(3インチおよび 4インチ)を提供しています。各モデルにはそれぞれ違いがありますのでご確認ください。
Grundfosでは、基本のSP ポンプから高性能SQEモデルまで、住宅用地下水用途として3インチと4インチの水中ポンプを取り揃えています。このチュートリアルでは、ポンプ選定に資するよう各ポンプを比較できるようにしています。
4インチ水中ポンプは、耐性、強靭性のあるポンプが必要な基本用途に適しています。
ポンプは、シンプルなオンとオフだけの簡単な機能によって制御されます。圧力スイッチは、たとえば圧力が2.5 バールと下がったときにアクティブになり、圧力が 4 バールを超える場合に非アクティブになります。
定圧調整の場合、SPAポンプは外部周波数ドライブであるGrundfos CUEを装備することができます。すべてステンレス鋼から出来ているSPAポンプには、耐腐食性があり寿命を延長させる効果があります。
3インチ SQ ポンプは、4インチ SPポンプ同様、オン/オフ機能によって制御されていますが、各種の保護機能が備わった革新的なモータが特徴です。それらの保護機能には、電圧監視、ソフト起動、空運転防止、過負荷防止などがあり、ポンプを堅牢なものにしています。
コンパクト 3インチSQ ポンプは、同サイズ以上の井戸径に問題なく適合しますが、このほかにも長年にわたって出来た沈殿物が穴を狭くしている、オリジナルの4インチの井戸径の代替用にも使用されます。
それでは、住宅用の最新水中ポンプ・ソリューション、すなわち、SQEを見ていきましょう。
SQポンプはそのメリットのほかにも、需要に従ってポンプ速度を調整する可変速度駆動の機能が備わっています。この機能により、開かれた水栓の数に関係なくポンプは定圧を供給します。
オールインワンの定圧設置キットを有するSQEは、そのキットによって簡単に据え付けができる機種でユーザー、関係者の間で好評を博しています。
ポンプが1年に4~5回のみの運転という遠隔地の別荘または使用頻度の高い家族向けの水中ポンプをお求めの場合は、Grundfosのポンプ製品がお役に立ちます。