AUTOADAPTのテスト結果
<
>
AUTOADAPTのテスト結果
300 万棟以上の建物に設置
ALPHA2は、世界の 300 万棟以上の建物でその価値を証明しています。
これらの建物は私たちにとって、ALPHA2 とAUTOADAPTの技術の有効性テストを実施する、非常に幅広い設置の拠点となってきました。
5 ヶ国で幅広いテストを実施
デンマーク、ドイツ、イギリス、ベルギー、チェコ共和国の201 軒の家で、大規模なフィールドテストが実施されています。
テストでは、AUTOADAPT がその約束を守り、快適さとエネルギー節約に関して大きな違いを生み出していることが確認されました。
調査結果 1:最適化されたシステム
テストされたシステムの 80% 以上で、 AUTOADAPTは、暖房システムを最適化し、ビル所有者により高い快適性と省エネの向上を提供しています。
調査結果2:省エネ
テストしたシステムの 73%で、暖房システムの要件が、設計仕様点よりも低いことがわかりました。
AUTOADAPT は、工場出荷時の事前設定よりも低い比例圧力曲線を選択し、快適性のレベルを下げることなく、エンドユーザーにさらなるエネルギーの節約を提供しました。
調査結果 3:快適性向上
テストしたシステムの15%で、暖房システムの需要は、設計仕様点を超えています。
AUTOADAPTは、工場出荷時の事前設定より高い比例圧力曲線を選択し、エンドユーザーにさらに優れた快適性を提供しています。