「その価値があったと断言します。私たちは最新鋭の設備に変更し、50-80%の省エネを達成しました。」

H&H Property Management社, ポートフォリオマネージャー, Vasileios Vatistas氏 

家庭における省エネ

エネルギー効率の高いサーキュレーターポンプ、定圧システム、スマートな水循環の革新的なソリューションが提供する快適な暮らし。

ALPHA2サーキュレーターポンプから瞬間給湯のコンフォートシステムまで、当社の住宅向けソリューションの数々をご覧ください。

当社および当社のサービスパートナーがお客様のご家庭の省エネをどのようにお手伝いできるか、ご質問やご要望はございませんか?

快適な住まいの中心にあるのは、スマートなグルンドフォスのポンプです。

商業ビルにおける省エネ

ホテル、病院、オフィスタワーや空港まで、あらゆる商業ビルにはそれぞれの要件があります。

当社のソリューションは、大型の建築物のエネルギー需要に対応します。コストと二酸化炭素排出量を削減しながら、快適性を高め、高性能とエネルギー効率を実現します。

当社の可変周波数ドライブ、ビル管理システム、地域エネルギーソリューション商業ビルにおけるMAGNA3のようなエネルギー効率の高いポンプをご覧ください。

省エネ診断で電力消費量を最大限に削減し、オペレーションコストの削減に繋げましょう。

効率的なビルの中心には、スマートなグルンドフォスのポンプがあります。

「無収水による損失は最初の6ヶ月で3.3%減少し、18ヶ月後には、エネルギー消費量は32%減少しました。」

Tejas Verde社, 事業部長, Jose Parra氏

インフラにおける省エネ

都市の水供給インフラに力を与えます。当社は、公共の給水排水管理に最先端のソリューションを提供しています。 ブースターシステムから遠隔監視まで、効率性を追求し、強靭でスマートな水コミュニティを構築します。

.Hydroブースターシステムや、グルンドフォスConnectのようなインテリジェントな制御ソリューションで、強靭でエネルギー効率の高いコミュニティを実現します。

スマートシティの中心には、都市の水をより少ない使用量で最適に管理するグルンドフォスのポンプがあります。

インダストリーにおける省エネ

グルンドフォスのエネルギー効率に優れたポンプでインダストリープロセスを向上させましょう。加熱、冷却、工業用水供給の最適化など、グルンドフォスのソリューションは、エネルギー消費を最小限に抑えながら生産性を向上させます。

生産性の向上とエネルギー消費の削減を実現し、オペレーションを最適化した業界の成功事例をご覧いただけます。

多段うず巻ポンプ、ブースターシステム、スマート制御をご覧ください。

高い生産性の中心には、スマートなグルンドフォスのポンプがあります。

農業における省エネ

グルンドフォスの省エネポンプで、農業の進歩に革命を起こしましょう。太陽光発電ソリューションからインテリジェント制御システムまで、水の使用量を最適化し、農作物のより豊かな成長を育みます。精密な灌漑の力を解き放ち、より少ない量でより多くの水を得ることができます。

Meet Peter 氏は述べます。「灌漑が機能しているかどうかを心配する必要はありません。」ソーラーパネルとグルンドフォスのポンプを導入したことで、作物の収量が増加し、エネルギーコストも削減されました。

グルンドフォスのソーラーポンプシステムと先進的な灌漑をご覧ください。

進歩の中心には、スマートなグルンドフォスのポンプがあります。