Articolo

I servizi di ottimizzazione energetica sbloccano un nuovo livello di risparmio energetico e OPEX


La produzione di energia è responsabile del 73% delle emissioni mondiali di gas serra.13 Questo lo rende di gran lunga il settore con la maggiore impronta di gas serra.

Per ridurre la necessità di produzione di energia, dobbiamo fare di più con meno, riducendo il consumo di energia. Perché è urgente affrontare la crisi climatica e l'uso dell'energia è uno degli aspetti più importanti da affrontare. È anche per questo che la capacità di ridurre il consumo energetico e le emissioni di carbonio è diventata uno dei principali elementi di distinzione nell'industria.

La sfida è evitare che le riduzioni vadano a scapito delle prestazioni, come spesso accade. Ma cosa succederebbe se si potesse risparmiare energia e ridurre i costi operativi e le emissioni, migliorando al contempo le prestazioni?

Spesso l'aggiornamento dei sistemi e l'implementazione di pompe più nuove, più intelligenti e più efficienti possono contribuire a ridurre il consumo energetico, i costi operativi e le emissioni di carbonio. Come regola generale, vale la pena di sostituire le pompe che hanno oltre 10 anni. In alcuni casi, siamo stati in grado di aiutare i nostri clienti a risparmiare fino al 70% di energia.14

Ma sapevi che è possibile risparmiare ancora di più analizzando l'intero sistema e riprogettandolo od ottimizzandolo? A volte, ad esempio, può essere meglio utilizzare quattro pompe più piccole anziché tre grandi. Anche modifiche apparentemente minime possono comportare un enorme potenziale di risparmio energetico.

Grazie al nostro portafoglio di prodotti di ottimizzazione energetica, siamo in grado di aiutarti a scoprire esattamente quanto è possibile risparmiare. Inoltre, l'ottimizzazione energetica contribuisce a migliorare l'affidabilità e a prolungare la vita utile delle pompe e dei sistemi. 

Esplora la nostra gamma di prodotti per l'ottimizzazione energetica e scopri un mondo di risparmi energetici


L'85% del costo totale del ciclo di vita di una pompa viene speso per l'utilizzo di energia15, e le pompe inefficienti possono sprecare molta energia e acqua. Grazie ai nostri servizi di ottimizzazione energetica, siamo in grado di aiutarti a scoprire risparmi energetici che vanno oltre la semplice sostituzione di una pompa. Analizzando le pompe e la configurazione del sistema, possiamo aiutarti a garantire che le pompe e i sistemi funzionino nel modo più efficiente possibile.

Identificare i potenziali risparmi energetici con un Energy Check

L'Energy Check è un'analisi dettagliata delle prestazioni attuali della pompa e del sistema che aiuta a identificare i potenziali risparmi energetici e le emissioni di CO2. L'Energy Check utilizza i dati della pompa ricavati dalla rispettiva targhetta delle specifiche. Sono incluse la portata, la prevalenza e la potenza del motore della pompa, oltre all'età della pompa e alle ore di funzionamento. Il vantaggio dell'Energy Check risiede nella rapidità del processo di raccolta dei dati necessari per determinare il potenziale risparmio. Il report finale identifica i potenziali risparmi derivanti dal passaggio a pompe più efficienti dal punto di vista energetico.

Ottieni una stima precisa dei risparmi con un Energy Check Advanced

L'Energy Check Advanced utilizza i dati relativi alla portata, alla prevalenza e alla potenza del motore della pompa, oltre all'età della pompa e alle ore di funzionamento. I dati vengono ricavati dalle apparecchiature di misurazione del cliente, dal Sistema di gestione degli edifici, dal sistema SCADA o da misurazioni puntuali. Il processo è semplice e veloce e uno dei principali vantaggi è che vengono utilizzati i dati reali relativi alle pompe, il che fornisce un'analisi più precisa del potenziale di risparmio energetico.

Ottieni un'analisi completa delle prestazioni delle pompe con un Energy Audit

L'Energy Audit è l'analisi più completa che offriamo. Il servizio si basa su misurazioni specifiche delle prestazioni della pompa. In un Energy Audit, le apparecchiature di misurazione vengono collegate alla pompa e alle tubature circostanti per monitorare le attività del sistema di pompaggio. L'audit valuta l'efficienza delle pompe e dei sistemi di pompaggio e propone modifiche per migliorarne l'efficienza. L'intero sistema viene sottoposto a un audit per stabilire il pieno potenziale di risparmio energetico. I suggerimenti finali si basano sul calcolo del risparmio potenziale, della riduzione delle emissioni di CO2 e del tempo di ritorno dell'investimento.

Ottieni una manutenzione predittiva con Grundfos Machine Health

Oltre ai nostri servizi di ottimizzazione energetica, la nostra soluzione di manutenzione predittiva Grundfos Machine Health è in grado di aiutarti a ridurre ulteriormente gli OPEX, i tempi di fermo e la necessità di manutenzione, aumentando al contempo l'affidabilità del sistema. Le analisi immediate e predittive consentono di individuare i problemi prima che si trasformino in costosi guasti. Potrai ridurre fino al 75% i guasti meccanici imprevisti e stabilire le priorità, prevedere e pianificare la manutenzione, eliminando i tempi di fermo imprevisti.16

ECADEMY: Impara a ottimizzare l'uso dell'energia

Abbiamo organizzato dei corsi per aiutarti a ottimizzare le tue pompe e i tuoi sistemi. Scopri se le pompe attuali devono essere sostituite con altre più efficienti dal punto di vista energetico.

Il nostro approccio al settore All-E

Stiamo adottando un approccio All-E, fornendo soluzioni di E-pump intelligenti, connesse ed efficienti dal punto di vista energetico e in grado di aiutare l'industria a ridurre il consumo di energia, le emissioni e i costi. Fai clic qui sotto per saperne di più sul nostro approccio All-E e su come puoi iniziare a ottimizzare i tuoi processi industriali.

Pronto per iniziare a risparmiare?

Puoi iniziare a risparmiare energia e a ridurre i costi oggi stesso con i nostri servizi e le nostre soluzioni. Contattaci per parlare assieme di come possiamo aiutare la tua azienda.