Supportare le industrie con
e-pumps intelligenti

Le pompe sono responsabili del 25% di tutta l’elettricità utilizzata dai motori elettrici industriali1. Questo è un dato energetico innegabile: ma come possiamo cambiarlo e scrivere un nuovo capitolo della storia? Tutto inizia con la riduzione del consumo energetico, ed è qui che entrano in gioco le e-pumps.

Grundfos offre una gamma completa di soluzioni e sistemi con e-pumps intelligenti e di alta qualità che offrono un immediato risparmio sui costi energetici, garantiscono elevate prestazioni ed efficienza energetica e contribuiscono a ridurre le emissioni. Le nostre e-pumps sono dotate di un variatore di frequenza che garantisce il funzionamento della pompa solo quando è necessario e aiuta a ottimizzare i sistemi completi in tempo reale.

Le e-pumps hanno la capacità di ridurre il consumo energetico e conseguentemente i costi, creando operazioni più affidabili, decarbonizzando le industrie di tutto il mondo e consentendo loro di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Le soluzioni che possono cambiare il nostro mondo e contribuire a una transizione verso la green energy sono già disponibili. Adesso è il momento di avviare l’aggiornamento e l’implementazione: è il momento di cambiare la storia.

Dati energetici innegabili. Risposte intelligenti.

Il cambiamento positivo avviene quando dei dati energetici innegabili incontrano risposte intelligenti. E la risposta è rappresentata da soluzioni con e-pumps intelligenti, connesse ad alta efficienza energetica.

Conosci i fatti. Cambia la storia.

Le pompe sono responsabili del 25% di tutta l’elettricità utilizzata dai motori elettrici industriali1

Le pompe e i sistemi intelligenti possono ridurre il consumo energetico fino al 37%s2

Grundfos è il tuo partner net zero 2050 per la decarbonizzazione8, 9

Efficienza intelligente e connessa

Le applicazioni industriali consumano troppa energia. Solo quando ne capiamo il motivo, possiamo cambiare le cose. La maggior parte dei sistemi industriali, ad esempio, funziona sempre alla massima velocità. Utilizzando soluzioni e-pumps intelligenti, connesse ed energeticamente efficienti invece di soluzioni standard, è possibile ridurre il consumo energetico fino al 37%2.

Ciò significa che, ovunque siano necessarie pompe per alimentare le operazioni, esiste non solo un potenziale risparmio energetico ma anche sui costi. Combinando pompe, motori e azionamenti ad alta efficienza energetica, possiamo ottenere una soluzione intelligente e connessa che può aiutare a risparmiare energia, ridurre le emissioni di carbonio e migliorare l’intero sistema.

Prestazioni a prova di futuro

Ma per quanto efficiente e intelligente una soluzione possa essere, la si può considerare sostenibile solo se è affidabile e costruita per durare nel tempo. Garantire un’elevata qualità significa minimizzare la sostituzione dei prodotti, assicurando un utilizzo più duraturo dei materiali. Ciò contribuisce allo sviluppo dell’economia circolare, aiutando i nostri clienti e il mondo a portare avanti la loro agenda della sostenibilità.

Soluzioni intelligenti e connesse, come le e-pumps, che possono comunicare con l’intero sistema, contribuendo a ottimizzare le prestazioni e a ridurre l’usura. Oltre al risparmio immediato sui consumi energetici, le nostre soluzioni con e-pumps offrono anche una significativa riduzione dei costi di assistenza e manutenzione, consentendo di sfruttare al meglio il sistema.

Come prima azienda di soluzioni idriche al mondo con target net-zero basati sulla scienza, siamo determinati a contribuire alla decarbonizzazione delle applicazioni industriali. Desideriamo conseguire il net zero entro il 2050 e ci sforziamo di aiutare i nostri clienti a ridurre le loro emissioni e a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità con le nostre e-pumps intelligenti ed energeticamente efficienti.

Leggi il nostro whitepaper per scoprire come le soluzioni e-pumps intelligenti offrano significativi risparmi energetici, maggiore affidabilità e migliori prestazioni del sistema, riducendo le emissioni di carbonio.

Esplora le nostre soluzioni e-pumps intelligenti

Qui di seguito troverai una selezione delle nostre soluzioni di pompaggio intelligenti che possono aiutarti a ridurre il consumo energetico e le emissioni di carbonio.

Come possiamo aiutarti?

Offriamo soluzioni per un’ampia gamma di clienti e vari settori industriali. Che tu sia un piccolo imprenditore o una grande azienda industriale, possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi aziendali promuovendo la sostenibilità e l’efficientamento energetico.

Scopri di più sui principali settori verticali in cui operiamo.