76 - Capire la curva di una pompa e di un sistema

Scopri le informazioni di base sulla curva di una pompa e come interpretarla in questo breve corso ECADEMY.

Inizia corso

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic
Questo corso fa parte di una traccia di apprendimento
Il corso fa parte di Nozioni di base sulle pompe

Panoramica del corso

00:03:13

Cos’è la curva di una pompa?

Scopri la curva di una pompa, cosa misura e come può essere usata.

00:04:26

Come si legge la curva di una pompa?

Scopri come interpretare i diversi aspetti della curva di una pompa.

00:06:05

Leggere il profilo di carico della curva di un sistema

Scopri come interpretare i profili di carico per le applicazioni tipiche delle pompe.

Mettiti alla prova

Rispondi ad alcune domande per vedere cosa hai imparato