Leggere il profilo di carico della curva di un sistema

Scopri come interpretare i profili di carico per le applicazioni tipiche delle pompe.

Comprendere il profilo di carico dell’applicazione  è una parte essenziale del processo di selezione di una pompa.  

Tuttavia, il profilo di carico non è un aspetto della curva della pompa,  ma della curva del sistema.  

Questo a causa delle pompe con un punto di lavoro  costante, le quali diventeranno presto obsolete.  

In questo modulo,  vedremo come la riduzione nel numero di serbatoi intermedi e valvole di controllo,  e la popolarità dei variatori di velocità,  abbiano consentito l’utilizzo di applicazioni  di pompaggio basate sulla domanda variabile.  

Il modello di consumo dell’acqua di un sistema dipende dall’applicazione.  Per esempio, in un edificio residenziale  vi sono ore di picco di in termini di consumo di acqua calda e fredda al mattino  quando tutti fanno la doccia  e ore di bassa domanda nella notte quando tutti dormono.  Un altro esempio è il modello di consumo dell’acqua  del sistema di climatizzazione di un edificio commerciale  che dipende dal carico termico all’interno dell’edificio.  Questo è influenzato da altri fattori  come la quantità di utilizzatori in un dato momento;  il clima;  l’isolamento dell’edificio;  l’orientamento dell’edificio rispetto all’irraggiamento solare;  l’illuminazione nell’edificio; e  la selezione delle apparecchiature e dei chiller.  Nel caso di un sistema di irrigazione a zone, per esempio,  vedremo che il modello del consumo di acqua dipende dai seguenti fattori:  tipo di coltura;  tipo di sistema di irrigazione;  livelli di precipitazione;  temperatura ambiente; e  evaporazione e umidità.  Il nostro esempio finale è un sito di produzione industriale,  dove il modello di consumo dell’acqua può essere  totalmente imprevedibile, in base ai seguenti fattori:  livelli di produzione;  numero di turni al giorno; e  la domanda di acqua specifica della macchina.  Il profilo di carico di uno di questi esempi può essere determinato  stimando per quante ore al giorno  il sistema richiederà una portata d’acqua specifica.  Una volta che abbiamo il profilo di carico,  possiamo andare su grundfos.com per selezionare la nostra pompa.  

Se queste informazioni non sono disponibili,  lo strumento di dimensionamento del prodotto su grundfos.com può fornire  un profilo di carico non specifico per molte applicazioni.  

La cosa più importante che deve essere considerata  quando si seleziona una pompa a portata variabile  è che la portata di picco non è costante,  quindi è fondamentale selezionare pompe  che offrano la migliore efficienza con portate frequenti ma basse.  

Questo è controintuitivo,  in quanto tendiamo a selezionare una pompa con  la migliore efficienza alla portata di picco.  

Cosa che porterà a un’applicazione che utilizza molta più energia del necessario.  Nel seguente esempio, selezioneremo una pompa per il consumo di acqua  in un tipico condominio di 13 piani con 146 appartamenti.  Un consulente ha monitorato il consumo in questo edificio  giungendo alla conclusione che nel 95% del tempo  il consumo di acqua era inferiore del 10% della portata di progetto.  Lo strumento di dimensionamento dei prodotti su grundfos.com  offrirà una selezione ottimale in base all’applicazione.  

Per cominciare clicchiamo su "pump family",  "Hydro MPC",  e "Hydro MPC-E".  

Inseriamo la portata e la prevalenza e facciamo clic sulla freccia.  Scorriamo quindi in basso fino a "life cycle  cost calculation" ed espandiamo la sezione.  Selezioniamo ora "Standard profile".  

Questo consentirà allo strumento  di usare un profilo di carico non specifico per l’aumento della pressione.  Altre opzioni sono disponibili.  Per esempio, possiamo selezionare "proportional  pressure" con “decrease at low flow” pari a zero  per simulare il controllo della funzione "constant  discharge pressure" e impostare “interest rate” su 0.3%.  Facciamo clic su "start sizing".  

Selezioniamo ora il primo risultato che ha i costi del ciclo di vita più bassi.  Ogni cerchio arancione nella curva della pompa,  corrisponde a un punto di lavoro nel profilo di carico.  Più grande è il cerchio arancione,  più a lungo la pompa funzionerà a quel punto di lavoro.  La linea arancione che attraversa i cerchi arancioni  è la curva di controllo.  La selezione della pompa può anche essere eseguita  utilizzando un profilo di carico personalizzato.  

Questa opzione è per utenti avanzati.  Avviamo una nuova selezione di prodotti,  selezioniamo "application", "commercial buildings"  e "commercial water pressure boosting".  Facciamo clic sulla freccia.  Selezioniamo "Boost up from break tank"  e inseriamo i valori per "flow",  "Geodetic height",  "Friction losses",  "Discharge pressure".  In questo esempio, non useremo le perdite per attrito  per non discostarci dal nostro profilo di carico.  Scorriamo verso il basso.  Espandiamo "Edit load profile",  selezioniamo "User profile",  e "Direct Q/H input".  Notare che quando usiamo questa opzione  c’è un fattore di sicurezza del 25% per la portata massima.  Inseriamo i valori per il profilo di carico.  Espandiamo "Configuration" e scegliamo  "2 pumps" senza pompa di standby.  Facciamo clic su "start sizing".  Possiamo selezionare il prodotto in cima che  presenta il costo del ciclo di vita più basso,  o la famiglia di prodotti di cui si ha bisogno.  Per questo esempio, abbiamo bisogno di una Hydro MPC-E  perché offre un consumo energetico inferiore.  Il profilo di carico è importante per la stima del consumo di energia  che può essere usata per confrontare le pompe alternative.  Siete ora pronti a usare le vostre nuove conoscenze sui profili di carico  per una migliore selezione della pompa.  

Nel seguente esempio, selezioneremo una pompa per il consumo di acqua  in un tipico condominio di 13 piani con 146 appartamenti.  Un consulente ha monitorato il consumo in questo edificio  giungendo alla conclusione che nel 95% del tempo  il consumo di acqua era inferiore del 10% della portata di progetto.  Lo strumento di dimensionamento dei prodotti su grundfos.com  offrirà una selezione ottimale in base all’applicazione.  Per cominciare clicchiamo su "pump family",  "Hydro MPC",  e "Hydro MPC-E".  Inseriamo la portata e la prevalenza e facciamo clic sulla freccia.  

Scorriamo quindi in basso fino a "life cycle  cost calculation" ed espandiamo la sezione.  Selezioniamo ora "Standard profile".  

Questo consentirà allo strumento  di usare un profilo di carico non specifico per l’aumento della pressione. 

Altre opzioni sono disponibili.  Per esempio, possiamo selezionare "proportional  pressure" con “decrease at low flow” pari a zero  per simulare il controllo della funzione "constant  discharge pressure" e impostare “interest rate” su 0.3%.  Facciamo clic su "start sizing".  

Selezioniamo ora il primo risultato che ha i costi del ciclo di vita più bassi.  

Ogni cerchio arancione nella curva della pompa,  corrisponde a un punto di lavoro nel profilo di carico.  

Più grande è il cerchio arancione,  più a lungo la pompa funzionerà a quel punto di lavoro.  La linea arancione che attraversa i cerchi arancioni  è la curva di controllo.  La selezione della pompa può anche essere eseguita  utilizzando un profilo di carico personalizzato.  

Questa opzione è per utenti avanzati.  Avviamo una nuova selezione di prodotti,  selezioniamo "application", "commercial buildings"  e "commercial water pressure boosting".  Facciamo clic sulla freccia.  Selezioniamo "Boost up from break tank"  e inseriamo i valori per "flow",  "Geodetic height",  "Friction losses",  "Discharge pressure".  In questo esempio, non useremo le perdite per attrito  per non discostarci dal nostro profilo di carico.  Scorriamo verso il basso.  

Espandiamo "Edit load profile",  selezioniamo "User profile",  e "Direct Q/H input".  Notare che quando usiamo questa opzione  c’è un fattore di sicurezza del 25% per la portata massima.  Inseriamo i valori per il profilo di carico.  Espandiamo "Configuration" e scegliamo  "2 pumps" senza pompa di standby.  

Facciamo clic su "start sizing".  Possiamo selezionare il prodotto in cima che  presenta il costo del ciclo di vita più basso,  o la famiglia di prodotti di cui si ha bisogno.  

Per questo esempio, abbiamo bisogno di una Hydro MPC-E  perché offre un consumo energetico inferiore.  

Il profilo di carico è importante per la stima del consumo di energia  che può essere usata per confrontare le pompe alternative.  

Siete ora pronti a usare le vostre nuove conoscenze sui profili di carico  per una migliore selezione della pompa.  

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic