Cos’è la curva di una pompa?
Scopri la curva di una pompa, cosa misura e come può essere usata.
Per ottenere il massimo dalle tue pompe, è importante sapere come farle funzionare al meglio.
E per sapere questo, bisogna conoscere bene le curve delle pompe. In questo modulo, vi parleremo delle curve delle pompe e daremo un’occhiata al loro uso specifico. Cominciamo.
In parole povere, la curva di una pompa è una rappresentazione grafica delle prestazioni della pompa stessa.
Offre informazioni su diversi elementi prestazionali di una pompa, aiutandoci a identificare e selezionare la pompa giusta per le nostre esigenze.
Le curve di una pompa variano da pompa a pompa, e le variazioni dipendono da molti fattori compresa la potenza elettrica così come la dimensione e la forma della girante.
Nella sua forma più semplice, la curva di una pompa indica la portata (Q) e la prevalenza (H) della pompa.
La portata è la velocità alla quale l’acqua deve essere spostata in un sistema idraulico, mentre la prevalenza denota l’altezza a cui una pompa può sollevare l’acqua.
Ora, diamo una breve occhiata ad alcuni dei tipi più comuni di curve di pompe.
Queste includono: La curva QH La curva ŋ La curva P2 E la curva NPSH La curva QH indica la prevalenza che una pompa è in grado di offrire a una determinata portata.
Di solito si misura in metri.
Uno dei vantaggi di misurare la prevalenza in metri è che la curva QH non è influenzata dalla densità del liquido che deve gestire. In una tipica curva QH per una pompa centrifuga, una bassa portata si traduce in un’alta prevalenza, e una portata elevata si traduce in una bassa prevalenza.
La curva ŋ, d’altra parte, misura l’efficienza della pompa. L’efficienza è il rapporto tra la potenza idraulica fornita e l’energia che viene utilizzata.
L’efficienza dipende dal punto di lavoro della pompa, sottolineando l’importanza di selezionare una pompa idonea per i requisiti della portata per assicurarsi che funzioni sempre nella zona di portata più efficiente.
Poi abbiamo la curva P2.
La curva P2 misura il rapporto tra il consumo di energia di una pompa e la portata della pompa.
Per la maggior parte delle pompe centrifughe, il valore P2 aumenta quando la portata aumenta.
Infine, c’è la curva NPSH. NPSH è l’acronimo di “Net Positive Suction Head” che denota la pressione assoluta minima che deve essere presente sul lato aspirazione di una pompa per evitare una dannosa cavitazione.
La cavitazione è quando piccole bolle di vapore sono presenti nella pompa a causa della pressione troppo bassa.
Questo può causare danni alla pompa. Il valore NPSH è misurato in metri e dipende dalla portata.
Quando la portata aumenta, aumenta anche il valore NPSH.
E con questo termina la nostra introduzione di base alle curve delle pompe.
Grazie per la vostra attenzione.