6 domande Basic

Test ECADEMY

76 - Capire la curva di una pompa e di un sistema

Il test per questo corso contiene 6 domande e possono essere rifatte in qualsiasi momento.

Per superare il test e completare il corso è necessario rispondere correttamente a tutte le domande..

Inizia il test

Domanda 1 di 6 Basic

Cosa abbiamo quando le caratteristiche del sistema e le prestazioni della pompa si intersecano?

Domanda 5 di 6 Basic

Per cosa è essenziale la comprensione del profilo di carico di un’applicazione?

Domanda 6 di 6 Basic

Cosa succede alla portata quando il valore NPSH aumenta?

Domanda 6 di 6 Basic

Sei soddisfatto delle tue risposte?

Invia le risposte e ottieni il risultato finale del test.

Invia

Risultati del test

Congratulazioni. Hai superato il test e completato il 76 - Capire la curva di una pompa e di un sistema

Badge raggiunti:

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Continua il training Vai su MyECADEMY

Spiacente, non hai superato il test 76 - Capire la curva di una pompa e di un sistema riprova questa volta

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Correct
Q: Cosa abbiamo quando le caratteristiche del sistema e le prestazioni della pompa si intersecano?
A: Il punto di lavoro specifico
Correct
Q: Quando si sceglie una pompa a portata variabile, cosa è molto importante?
A: Scegliere una pompa che offra la migliore efficienza a una portata più bassa e più frequente
Correct
Q: Perché le pompe con un punto di lavoro costante saranno presto un ricordo del passato?
A: A causa dell’uso di pompe a velocità variabile per applicazioni con domanda variabile
Correct
Q: Cosa caratterizza una curva piatta?
A: Quando piccoli cambiamenti nella prevalenza portano a grandi cambiamenti nella portata
Correct
Q: Per cosa è essenziale la comprensione del profilo di carico di un’applicazione?
A: La selezione della pompa
Correct
Q: Cosa succede alla portata quando il valore NPSH aumenta?
A: Aumenta