In vielen Warm- und Kaltwasseranlagen ist eine Wasserdesinfektion erforderlich, um die Verbraucher vor Infektionen mit den gefährlichen Legionellen zu schützen.
Heutzutage gibt es eine Reihe von Methoden zur Wasserdesinfektion.
Um die wirksamste davon zu ermitteln, kann man sämtliche Methoden anhand verschiedener Parameter bewerten, von denen wir uns die folgenden acht genauer ansehen wollen:
Die Fähigkeit, den Biofilm zu entfernen.
Die Fähigkeit, die Bakterien im Biofilm abzutöten.
Die Fähigkeit, freie Bakterien abzutöten.
Die Fähigkeit, Wasser, ohne Auswirkungen auf Geschmack und Geruch zu desinfizieren.
Die Lebenszykluskosten der Methode.
Die Verbrühungsgefahr bei der Methode.
Die Wirksamkeit der Methode auf Bakterien in toten Rohrenden.
Und die Langzeitwirkung der Methode auf Bakterien und den Biofilm.
Beachten Sie, dass es einer der gängigsten Methoden zur Wasserdesinfektion, nämlich der Wärmebehandlung, an zwei sehr wichtigen Wirkungen fehlt: der Fähigkeit, den Biofilm zu entfernen, sowie einer Depot- bzw. Langzeitwirkung.
In der Tat punktet nur eine einzige Methode bei allen Parametern: nämlich Wasserdesinfektion mit Chlordioxid.
Diese Methode wollen wir uns nun genauer ansehen und im Detail untersuchen, wie sie wirkt.
Chlordioxid ist ein Mix aus Natriumchlorit und Salzsäure.
Mischen sich beide Substanzen, entsteht ein oxidierendes Desinfektionsmittel zusammen mit Salz und Wasser als harmlosen Nebenprodukten.
Chlordioxid zerstört die Transportproteine der Legionellen, wodurch es die Bakterien abtötet.
Darüber hinaus tötet es auch alle anderen lebenden Organismen im Wasser wie Viren, Pilze und Algen ab und wirkt außerdem sehr gut gegen Biofilm in Tanks und Rohrleitungen.
Eine wissenschaftliche Studie zu Biofilm in Silikonschläuchen hat ergeben, dass nach sechs Tagen Behandlung mit Chlordioxid vom Biofilm fast nichts mehr übrig war.
Chlordioxid wirkt so schonend wie effizient, weil viel weniger Chemikalien erforderlich sind als bei anderen Bioziden.
Chlordioxid wird dort in die Wasserversorgungsanlage eingebracht, wo die kommunale Wasserleitung ins Gebäude eintritt.
Soll nur das Warmwasser behandelt werden, wird das Mittel hier eingebracht.
Lassen Sie uns die Vorteile von Chlordioxid bei der Wasserdesinfektion kurz rekapitulieren:
- Chlordioxid entfernt den Biofilm sowie freie Bakterien und Bakterien, die im Biofilm leben.
- Es hat keine Auswirkungen auf Geschmack und Geruch.
- Es ist auch in toten Rohrenden wirksam.
- Seine Lebenszykluskosten sind niedrig.
- Es ist nicht pH-empfindlich.
- Es hat eine Langzeitwirkung (Depotwirkung).
- Und es besteht keine Verbrühungsgefahr.