6 perguntas Básico

teste ECADEMY

77 - Curso extendido sobre principios básicos de bombas

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 1 of 6 Básico

Qual a desvantagem de uma bomba jet?

Pergunta 2 of 6 Básico

Qual das seguintes opções é uma consequência do subdimensionamento de uma bomba?

Pergunta 3 of 6 Básico

Como se chama a gama de estações elevatórias da Grundfos?

Pergunta 4 of 6 Básico

Que altura de sucção oferece uma bomba jet?

Pergunta 6 of 6 Básico

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 77 - Curso extendido sobre principios básicos de bombas

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 77 - Curso extendido sobre principios básicos de bombas  teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Qual a desvantagem de uma bomba jet?
A: Pode apresentar ruído elevado.
Correct
Q: Qual das seguintes opções é uma consequência do subdimensionamento de uma bomba?
A: A bomba terá uma vazão insuficiente.
Correct
Q: Como se chama a gama de estações elevatórias da Grundfos?
A: Grundfos SOLOLIFT
Correct
Q: Que altura de sucção oferece uma bomba jet?
A: Até 8m
Correct
Q: Qual é o tipo de bomba mais utilizada?
A: Bombas centrífugas.
Correct
Q: O que caracteriza uma bomba imersível?
A: A bomba está submersa e o motor está refrigerado por ar.