Uma introdução aos tipos básicos de bomba
Obtenha uma breve apresentação dos tipos de bombas mais comuns e as finalidades para as quais são utilizadas.
Quando se trata de bombas, existem várias soluções para satisfazer suas necessidades.
Neste módulo, te faremos um resumo dos principais tipos de bombas.
E algumas das bombas principais disponíveis atualmente.
Comecemos.
As bombas centrífugas são, de longe, o tipo mais usado.
Em uma bomba centrífuga, os líquidos são transportados por energia rotativa que normalmente se cria mediante um motor ou um motor elétrico
O outro tipo de bomba principal é a bomba de deslocamento positivo.
Na bomba de deslocamento positivo, a vazão depende de sua velocidade.
Essas bombas são aptas bombear líquidos mais espessos que a água.
Agora que já falamos dos tipos principais de bombas, vejamos algumas das bombas mais comuns.
Entre elas:
bombas de sucção axial,
bombas em linha
bombas de perfuração
bombas multiestágio,
bombas jet,
bombas submersíves,
bombas dosadoras,
E bombas bipartidas.
Vamos olhar cada uma delas.
As bombas de sucção axial são as bombas centrífugas mais utilizadas.
em todos os setores.
Seu nome se deve ao fato da sucção estar no extremo do eixo.
As bombas de sucção axial podem dividir-se em 2 grupos:
bombas de sucção axial pequena para sistemas de pressurização residenciais, e bombas de sucção axial grandes usadas para irrigação, para abastecimento de água e processos industriais.
As bombas em linha se caracterizam porque a sucção e a descarga estão alinhadas entre si,
originando daí o seu nome.
As bombas em linha são usadas geralmente como bombas circuladoras, quando é necessario submeter pressão à água que circula pelas tubulações.
As bombas em linha são geralmente usadas Em sistemas de circulação de água quente ou sistemas refrigerados de edifícios comerciais.
As bombas de perfuração foram desenvolvidas para funcionar com a bomba e o motor completamente submergidos na água.
As bombas de perfuração são utilizadas tanto em casas como em edifícios comerciais ou polos industriais.
e possuem a capacidade de bombear sólidos, assim como uma variedade de líquidos.
Uma bomba multiestágio consta de várias etapas únicas de uma bomba centrífuga montada em um eixo comum.
As bombas multiestágios são ideais para perfurações e para o aumento de pressão o el trasiego de agua en áreas em que existem grandes variações de altura.
As bombas jet têm um ejetor e um tubo de Venturi, ausentes nas bombas centrífugas.
À medida que a água passa pelo ejetor, a velocidade aumenta e a pressão reduz criando um efeito de sucção.
Embora essa seja uma solução ótima para uma altura de sucção de até 6m
As bombas jet podem apresentar ruídos.
As bombas jet são muito utilizadas em aplicações domésticas, por exemplo, para aumentar a pressão
e regar jardins, Ou em aplicações leves para edifícios comerciais.
Em seguida, temos as bombas submersíveis.
Diferentes das bombas de perfuração, nas bombas submersíveis somente a bomba está submersa enquanto o motor está refrigerado no ar.
As bombas submersíveis são muito adequadas para aplicações industriais, tais como:
usinagem, sistemas de lavagem e controle de temperatura.
Agora, temos as bombas dosadoras.
As bombas dosadoras são fabricadas
Para entregar uma quantidade determinada de substâncias em intervalos irregulares.
Existem três tipos diferentes de mecanismos de bombeamento nas bombas dosadoras:
bombas de émbolo, bombas de pistão e bombas de diafragma, Todas essas bombas
de deslocamento positivo.
As bombas dosadoras são muito usadas em processos de tratamento industrial, onde é necessária uma dosagem química, como as soluções do circuito de mistura
Por último, temos as bombas bipartidas.
As bombas bipartidas são parecidas com a de sucção axial, mas diferem em que a câmara, o bocal
de sucção e o bocal de descarga estão todos incluídos na mesma câmara.
Além disso, o desenho da câmara está projetado de modo que as bombas bipartidas sejam ideais para aplicações com requisitos de grande vazão de água.
Aqui concluímos essa introdução dos tipos de bombas mais comuns.
Esperamos que esteja pronto para se aprofundar no mundo das soluções de bombeamento.