Considerações importantes ao selecionar e dimensionar uma bomba
Explore alguns dos aspectos principais que você deve ter em conta durante o processo de seleção e dimensionamento de bombas.
Dimensionar e selecionar uma bomba não tem porque ser um processo complicado.
Com um conhecimento básico de algumas das principais coisas que devemos ter em conta, você estará em um bom caminho.
Estamos aqui para te ajudar com esse primeiro passo.
Neste módulo de formação, apresentamos o processo de dimensionamento e seleção.
Para te ajudar a escolher a melhor bomba para qualquer aplicação.
Comecemos examinando os aspectos relativos a seleção da bomba.
Ao longo do processo de seleção da bomba, você deverá ter em conta uma série de coisas, como por exemplo:
A fonte da água:
de onde vem a água.
A vazão volumétrica: a soma de todos os pontos e padrões de consumo.
A altura total: a altura vertical desde a fonte até o ponto de descarga.
O fornecimento elétrico: quanta energia precisa para fazer a bomba funcionar?
E o tipo de controle:
é manual ou automático?
Na primeira parte desde módulo analisaremos todos esses fatores.
Em primeiro lugar, a fonte de água.
Há várias fontes de água, incluídos os reservatórios elevados, os reservatórios subterrâneos,
os rios, represas e lagos, poços e perfurações ou os sistemas de aumento de pressão de água corrente.
Uma vez que estabelecido de onde vem a água, você tem que ter em conta se é ou não água potável,
já que isso influencia nas aplicações que se pode usar.
Logo, temos a vazão ou Q.
A vazão é a quantidade de líquido que passa por uma bomba em um período de tempo determinado.
A vazão volumétrica é um parâmetro crítico porque necessitamos fornecer certo volume para um fim específico.
Normalmente, a vazão se mede em metros cúbicos por hora (m3/h), litros por segundo (l/s)
ou litros por minuto (l/min).
Para calcular a vazão necessária para a instalação, temos que somar todos os elementos
individuais do sistema.
A altura, ou H, se mede em metros e depende da densidade do líquido bombeado.
Como dito anteriormente, a altura é uma expessão
Da altura em que a bomba pode elevar um líquido.
Ao comprar uma bomba, muitas vezes se específica sua altura de elevação.
O elemento seguinte é a fonte de energia.
Para selecionar o motor correto para a bomba, é essencial que você identifique
a fonte de energia.
Nas aplicações domésticas, as fontes de energia mais comuns são:
monofásicas, que as companhias elétricas fornecem aos lares conectados à rede, e os geradores, usados
de reserva em zonas remotas ou rurais.
Entre as fontes de energia menos comuns estão as trifásicas, a energia solar e a energia eólica.
Por último, é preciso ter em conta o controle da bomba.
Existem 2 maneiras de controlar uma bomba: manual ou automáticamente.
Como seu nome indica, as bombas de controle manual são totalmente manuais, enquanto as bombas de controle automático contam com mecanismos como interruptores de bóia para ligar e desligar a bomba.
Durante o resto desse módulo, nos concentraremos na importância do dimensionamento.
Se uma bomba for subdimensionada, podem ocorrer as seguintes consequências:
não fornecerá o que o cliente pediu, terá uma pressão inadequada e terá uma vazão insuficiente.
Definitivamente, o sistema será ineficiente e terá um maior risco de cavitação e de falha na bomba.
Sendo assim, você poderia pensar Que seria melhor superdimensionar para evitar esses riscos.
Mas uma bomba superdimensionada tem suas própias consequências, que não são melhores.
Uma bomba superdimensionada usará muito mais energia que o necessário, fará mais ruído, funcionará a uma velocidade maior que a requerida e poderia falhar pramaturamente, Já que estaria funcionando
longe de sua eficiência ideal.
Como você pôde ver, o subdimensionamento e o superdimensionamento são problemas.
Se trata de encontrar o equilíbrio adequado e o tamanho exato de bomba para suas necessidades.
Mas como o fazemos?
Aí é onde entra em jogo as curvas da bomba.
Primeiro, para entender a curva de uma bomba
é preciso conhecer as características de sua instalação, já que uma curva de bomba é uma curva de rendimento da bomba que mostra a vazão (Q) e a altura total (H).
As características da instalação mostram as perdas de pressão no sistema em função da vazão.
Quando há um ponto de cruzamento entre os recursos do sistema e a curva de rendimento da bomba,
você obtém o ponto de trabalho específico.
Uma vez que você tenha encontrado seu ponto de trabalho e tenha calculado a vazão necessária e a altura total você saberá qual tamanho deve ter sua bomba.
E aqui termina nosso módulo sobre o dimensionamento e a seleção.
Se você está interessado em dimensionar e selecionar uma bomba sozinho, utilize a ferramenta de dimensionamento e seleção da Grundfos online e gratuita:
Grundfos Product Center (GPC)