Člen
Preprečite mehanske okvare v ogrevalnem sistemu
V mnogih primerih so mehanske okvare posledica umazanije ali delcev magnetita, ki se nabirajo v delih sistema, kot so radiatorji, ventili in drugi deli.
Pojdite v jedro problema
Magnetit in umazanija predstavljata resnične težave za ogrevalne sisteme. Magnetit je mineral, ki se lahko pojavi v vodi ogrevalnih sistemov ali toplovodnih sistemih. S časom kovinske komponente korodirajo in sproščajo delce, ki so težji od vode. Pogosto se pojavlja v obliki črnega blata v radiatorski vodi, zlasti v spodnjih delih ogrevalnih sistemov.
Nekaj, kar lahko postane težava
Magnetit se lahko usede v cevi, kotel, sistemske ventile ali celo črpalko. Blato, ki se sčasoma nabere, bo sčasoma omejilo pretok ali blokiralo pretok vode, kar lahko povzroči okvare.
Ravnanje z magnetitom na Grundfos način
Magnetit se pojavi le, kadar je v sistemu kisik, zato je prvi korak, da preverite puščanje. Priporočamo, da voda, uporabljena v ogrevalnem sistemu, izpolnjuje zahteve sprejetih standardov kakovosti vode, kot je nemški standard VDI 2035.
Na podlagi dolgoletnih izkušenj z obtočnimi črpalkami in ogrevalnimi sistemi smo zgradili trdno znanje o magnetitu in o tem, koliko lahko črpalka prenese. Ne glede na to, ali so integrirane v kotlih, toplotnih črpalkah ali samostojne, so Grundfosove obtočne črpalke zasnovane, izdelane in testirane, da prenesejo magnetit in delce umazanije. Med načrtovanjem in razvojem imamo na testiranjih namenjen test z magnetitom. Celotna zasnova in zgradba naših obtočnih črpalk zagotavlja odpornost na nečistoče, kot je magnetit:
- Vsi ležaji in gredi so narejeni iz keramičnih in ogljikovih materialov, ki ne pritegnejo magnetita
- Pogoji pretoka so zasnovani za zmanjšanje velikih delcev v vrtljivi posodi ter zagotavljanje mazanja in hlajenja notranjih komponent
- Da bi zagotovili visoko raven zaščite pred sistemskimi nečistočami, je celotna površina rotorja prekrita z nerjavnim jeklom.
Za dodatno zaščito pred zamašitvijo imajo nekatere Grundfos črpalke nadzorne funkcije, kot sta »samodejno odblokiranje« in »poletni način«, da se zmanjša verjetnost težav. V določenih obtočnih črpalkah imamo vgrajen tudi vijak za odstranjevanje blokade, ki vam omogoča, da v primeru močne blokade sprostite zataknjeno gred.
PREDNOSTI izogibanja magnetitu v ogrevalnem sistemu:
- Zmanjšajte obremenitev mehanskih delov sistema
- Zmanjšajte težave pri zagonu po sezonskem nedelovanju
5-step guide to troubleshooting a blocked rotor
Is the rotor blocked in your ALPHA pump? Check out the short video and find out how to fix it in just 5 simple steps.
Pridobite več navdihov
V laboratoriju Grundfos demonstriramo in se osredotočamo na nekatere izzive ogrevalnega sistema.
Sorodni izdelki
Poiščite izdelke Grundfos v zvezi s to temo.