Člen

Hrup v ogrevalnem sistemu

Hrup ogrevalnega sistema je pogosta in mučna težava tako za inštalaterje kot lastnike domov. Obstaja več potencialnih virov hrupa. Hidronični sistemi zlahka prenašajo zvok in vibracije, zato je težko prepoznati vir.


Prepoznavanje in reševanje hrupa ogrevalnega sistema

Glavni vzroki hrupa:

  • Nepravilno zagon - sistem, ki pogosto deluje pri višjem pretoku, kot je potrebno.
  • Pomanjkanje uravnoteženja ali neustrezen zagon celotnega ogrevalnega sistema.
  • Nepravilno dimenzioniranje komponent sistema - na primer cevi niso dovolj dimenzionirane za zahtevan pretok, kar bo povzročilo hrup trenja v ceveh in ventilih.

Drugi pogosti razlogi:

  • Zrak v sistemu lahko povzroči hrupne udarce iz cevi in ventilov, ki se pogosto pojavljajo pri zamenjavi delov sistemov.
  • Resonančni hrup zaradi črpalke, ki deluje z enako frekvenco kot naravna frekvenca ogrevalnega sistema, in hrup izhajata iz cevi.
  • Hrup kavitacije zaradi neustrezne količine tlaka zaradi okvarjene ekspanzijske posode v sistemu ali zaradi zaprtega sistema.
  • Nečistoče v črpalki ali na ventilih radiatorskega ventila.

Dobra novica je, da obstajajo rešitve in načini, kako zadovoljiti vaše stranke.


Kako utišati hrupne ogrevalne sisteme

Sistem morate pravilno načrtovati, dimenzionirati in zagnati. Toda kako? Ena od rešitev je, da izberete pravo črpalko, ki jo je mogoče nastaviti v pravilnem načinu krmiljenja ali samodejno prilagoditi sistemu. S pomočjo obtočne črpalke lahko uravnotežite ogrevalni sistem in odstranite neenakomeren pretok in tlak, kar zmanjša tveganje za hrup. Grundfos ALPHA2, ALPHA3 in UPM3 GO Balance vam bodo pomagali pri tem.


Vse Grundfosove obtočne črpalke so testirane v našem namenskem zvočnem laboratoriju. Poleg tega, da so testirane za raven hrupa v skladu s standardom ISO 3745, so tudi testirane, kako jih zaznavajo, ko so nameščene v kotlu in celotnem ogrevalnem sistemu. Toda ne glede na to, kako dobro so preizkušene naše črpalke, je nemogoče v celoti ponoviti raznolikost vgradenj v resničnem svetu. Zato igrate ključno vlogo pri zagotavljanju, da vaše stranke uživajo v bolj udobnem, dobro ogrevanem domu.

Naredimo skupaj boljše ogrevalne sisteme!