Člen
Pri toplotnih črpalkah je lažje narediti napako pri zagonu
Predpisi EU oblikujejo trg za hidronične ogrevalne sisteme in moramo razmišljati drugače, ko gre za ogrevalne sisteme, da bi dosegli podnebni cilj EU za zmanjšanje vsaj 40% emisij toplogrednih plinov do leta 2020 *.
Zmanjšanje toplogrednih plinov za 40% do leta 2030
Vsi bi raje videli, da je njihov račun za ogrevanje nižji, vendar si danes več ljudi želi tudi, da bi bil njihov ogrevalni sistem bolj trajnosten. S tem v mislih se je EU zavezala, da bo do leta 2030 zmanjšala 40% svojih toplogrednih emisij.
Ogromen potencial za pozitivne spremembe
Toplotne črpalke so CO2-prijazna alternativa kotlom in so bistvenega pomena za doseganje podnebnega cilja EU z izključitvijo fosilnih goriv iz uporabe za ogrevalne instalacije.
Vendar pa ogrevalni sistemi s toplotno črpalko delujejo drugače kot tradicionalni sistemi in upoštevajte nekaj pomembnih točk:
- Sistemi toplotne črpalke morajo optimalno delovati s povratnimi temperaturami pod 55 ° C
- Distribucija toplote običajno deluje z večjim pretokom, višji pretok pa lahko povzroči hrup v sistemu
- Ob upoštevanju teh točk morajo biti sistemi pravilno zasnovani, zagnani in uravnoteženi. Prepričajte se, da so cevi in ventili ustrezno dimenzionirani in dovolj veliki, da lahko poskrbijo za povečan pretok v sistemu.
Kako zagotoviti optimalno delovanje
Za pravilno delovanje sistema toplotnih črpalk lahko z aplikacijo GO Balance pravilno zaženete in pravilno uravnotežite ogrevalni sistem. Po tem bo pretvorba iz obnovljive energije v koristno toploto zagotovljena z najvišjo možno učinkovitostjo. Vaša stranka bo doživela udoben, miren dom in zaradi nove toplotne črpalke lahko prihrani do 5-10% svoje porabe električne energije.
Kako deluje GO Balance v aplikaciji toplotne črpalke:
- Sistem toplotne črpalke mora imeti Grundfos UPM3 LIN-BUS, UPM4 LIN-BUS ali PWM
- Na napravi s toplotno črpalko mora obstajati način za aktiviranje GO Balance s prikazom gumba
- Morate imeti ALPHA Reader, ki je dodatek k UPM3, UPM4.
Postopek za hidronično uravnoteženje v kotlu ali aplikaciji toplotne črpalke
- Aktivirajte GO Balance na napravi - naprava pošlje signal UPM3, UPM4 črpalkam v notranjosti.
- Uravnoteženje - ko je aktiviran GO Balance, mora biti funkcija naprave izklopljena. Radiatorski sistem bo nato pripravljen za uravnoteženje z aplikacijo GO Balance, ki vas bo vodila skozi postopek. Ne pozabite izbrati prave vrste črpalke, s katero se želite povezati - v tem primeru UPM z Readerjem.
- Ko je izravnava končana in imate poročilo o opravljeni nalogi, bo naprava nadaljevala normalno delovanje.
Ko je izravnava končana, bodo vaše stranke uživale v višji ravni udobja zaradi pravilno uravnoteženega sistema, kot tudi v koristi poceni energenta, ki pretvarja energijo v toploto izjemno učinkovito. Poleg tega boste igrali pomembno vlogo pri zmanjševanju toplogrednih emisij, ki jih povzročajo fosilna goriva.
Kaj pridobite z GO Balance
- Zagotovite dodatno udobje in prihranke energije za vaše stranke
- Povečajte prodajo z izdelkom z visoko maržo, ki ima inovativno programsko opremo
- Izpolnite zahteve za digitalne rešitve
- Podpirajte globalne pobude za energetsko učinkovitost
- Olajšajte vsakodnevno delo tako, da prihranite čas za namestitev in zagon.
Pridobite več navdihov
V laboratoriju Grundfos demonstriramo in se osredotočamo na nekatere izzive ogrevalnega sistema.
Sorodni izdelki
Poiščite izdelke Grundfos v zvezi s to temo.