기사

에너지 효율은 보다 지속 가능한 상업용 건물을 위한 열쇠

우리는 건물을 짓고 운영하는 방식을 시급히 바꿔야 합니다. 전 세계 에너지 소비의 상당 부분을 건물이 차지하기 때문입니다. 실제로 대부분의 건물은 필요한 것보다 20~50% 더 많은 에너지를 사용합니다. 심지어 신축 건물이나 새로 개조된 건물을 포함해도 그렇습니다.

하지만 그런포스는 이러한 상황을 바꿀 수 있으며 여전히 건물에서 에너지를 절약할 수 있는 엄청난 잠재력이 있다고 믿습니다. 이 모든 것은 보다 에너지 효율적인 HVAC 및 워터 시스템을 가능하게 만드는 지능형 솔루션에서 시작됩니다. 

에너지 효율은 지속 가능한 미래를 만드는 데 매우 중요합니다.

CEO Bent Jensen이 말했듯이, 에너지 사용을 줄여야만 친환경 에너지 전환을 이룰 수 있습니다. 국제에너지기구에 따르면 에너지 효율은 기후 변화와의 싸움에서 첫 번째 동력입니다.

필요한 솔루션은 현재 이미 제공되고 있습니다. 이제 전 세계의 건물에 대규모로 구현하기만 하면 됩니다.

신축 건물을 포함한 대부분의 건물은 필요한 것보다 20~50% 더 많은 에너지를 사용합니다.

그런포스는 SBTi 목표를 검증받은 세계 최초의 워터 솔루션 회사입니다.

협업을 통해 실질적인 발전 추진

그런포스는 에너지 효율의 잠재력에 대한 강한 믿음을 가지고 있으며, SBTi 목표를 검증받은 세계 최초의 워터 솔루션 회사로 발전한 것을 자랑스럽게 여깁니다.

또한 기존의 정속 펌프를 단계적으로 폐지하고 필요할 때만 펌프가 작동하도록 도와주는 주파수 인버터가 장착된 에너지 효율적인 e-펌프로 전환하기 위해 노력하고 있습니다. 

이것은 그런포스의 혁신 로드맵을 구성하는 여러 개의 이니셔티브 중 하나일 뿐이지만 혼자의 힘만으로는 성공할 수 없습니다. 그래서 그런포스는 부동산 소유자, 설계자, 컨설턴트, 계약업체, 운영업체 및 공급업체를 한데 모으고자 합니다.

동영상을 시청하면서 그런포스가 어떤 협력을 통해 많은 건물에서 워터 및 HVAC 시스템이 소비하는 에너지의 상당 부분을 아무도 모르게 제거할 수 있는지 알아보십시오.

지금 바로 연락하여 에너지 진단을 예약하십시오. 그런포스는 일처리 속도가 빠르며, 2주 안에 최종 보고서를 보내드립니다. 이 보고서를 바탕으로, 결과에 대해 논의하고 추가 에너지 최적화 옵션을 평가하기 위한 후속 회의를 제안해 드릴 수 있습니다.