기사
에너지 진단을 통해 에너지 절약 극대화 및 운영 비용 절감
시스템을 업그레이드하고 더 새롭고, 스마트하고, 효율적인 펌프를 구현함으로써 에너지 사용, 운영 비용, CO2 배출을 줄일 수 있는 경우가 종종 있습니다. 그런포스로부터 에너지 진단을 받고 정확히 얼마나 줄일 수 있는지 알아보십시오.
"물가는 오르고, 공급은 불확실하며, 진지한 기후 행동의 필요성은 그 어느 때보다 시급합니다. 에너지 소비가 전 세계 CO2 배출의 73%를 차지하기 때문에 건물의 에너지 최적화는 커다란 차이를 만들어낼 수 있습니다.
그렇다면 어디서부터 시작해야 할까요? 펌프입니다. 펌프는 많은 에너지를 소비하며, 10년 이상 된 펌프를 교체하는 것은 일반적으로 효용 가치가 높습니다. 종종 에너지를 50~70% 절약할 수 있습니다.
하지만 이러한 사실을 알고 있다 하더라도, 기존의 펌프를 모두 교체하는 것은 비합리적일 수 있습니다. 실제로 얼마나 절약할 수 있을까요? 투자 비용과 투자 회수 시간의 균형을 어떻게 맞출 수 있을까요? 그런포스는 이러한 질문에 쉽게 답변 드릴 수 있습니다. 그런포스는 에너지 최적화 포트폴리오를 통해 건물에서 얼마나 많은 에너지를 절약할 수 있는지 확인할 수 있는 다양한 도구를 제공합니다."
에너지 진단
에너지 진단은 네임플레이트에서 가져온 펌프 데이터를 사용합니다. 이러한 데이터에는 유량, 양정 및 펌프 모터 출력과 더불어 펌프 수명 및 작동 시간이 포함됩니다. 에너지 진단의 장점은 잠재적 절감 효과를 판단하는 데 필요한 데이터를 신속하게 수집할 수 있다는 것입니다.
상위 버전의 에너지 진단
상위 버전의 에너지 진단은 유량, 양정 및 펌프 모터 출력과 더불어 펌프 수명 및 작동 시간 등의 실제 펌프 데이터를 사용합니다. 데이터는 고객의 자체 측정 장비 또는 건물 관리 시스템에서 가져오거나 스폿 측정값에서 가져옵니다. 가장 큰 장점은 실제 펌프 관련 데이터가 사용되어 에너지 절약 잠재력을 보다 정확하게 확인할 수 있다는 것입니다. 필요한 펌프 데이터를 수집하고 잠재적 절감 효과를 계산하는 비교적 간단한 프로세스입니다.
에너지 진단
에너지 진단에서 측정 장비는 펌프와 주변 배관에 부착되어 비교적 짧고 명확하게 정의된 기간 동안 펌핑 시스템의 활동을 모니터링합니다. 이 데이터는 데이터 로거에 저장되며, 모든 종류의 펌핑 시스템에서 과도한 에너지 소비를 식별하기 위해 그런포스가 특별히 개발한 진단 도구에 입력됩니다. 결과가 나오면 모니터링 기간 동안 수집된 데이터를 사용하여 현재 펌핑 시스템이 소비하는 에너지와 보다 효율적인 펌핑 시스템이 소비하는 에너지를 비교할 수 있습니다. 전체 에너지 절감 가능성을 파악하기 위해 전체 시스템을 감사합니다.
즉각적인 결과 및 빠른 투자 회수
고효율 펌프를 설치하면 운영 비용 및 에너지 소비 절감을 비롯한 즉각적인 이점을 얻게 됩니다. 한편, 고효율 펌프를 구현하기 위한 투자 회수 기간은 일반적으로 2년 미만입니다. 대부분의 경우 1~3년 사이이며, 에너지 가격이 상승하면 훨씬 더 빠르게 투자를 회수할 수 있습니다.
그런포스 에너지 진단 및 에너지 진단 예약
에너지를 최적화하고자 한다면 가까운 그런포스 전문가를 찾으십시오. 다음 프로젝트에서 부담 없이 상담을 받거나 에너지 진단 또는 에너지 진단을 예약하려면 아래의 양식을 작성해 주십시오. 연락드리겠습니다.
내용 접수가 완료되었습니다.
한국그런포스펌프는 귀하의 문의사항을 검토하여 최대한 빠르게 회신드리도록 노력하겠습니다.
인증 메일이 발송이 되었을 것입니다. 메일함을 확인해주세요!
이미 구독 중이시라면 인증 메일은 가지 않을 것입니다.
감사합니다.
그런포스