6 질문 기본
Ecademy 테스트
75 - 확장된 기본 유압 원리 과정
테스트 포함 내용 6 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..
학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..
질문 3 의 6 기본
펌프를 고정 베이스에 장착하는 것이 유리한 이유는 무엇입니까?
테스트 결과
축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 75 - 확장된 기본 유압 원리 과정
Achieved badges:
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 75 - 확장된 기본 유압 원리 과정 테스트 보기
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
Q: 일반적으로 유량을 어떤 측정 단위로 측정합니까?
A: m2
Q: 일반적으로 유량을 어떤 측정 단위로 측정합니까?
A: l/min
Q: 일반적으로 유량을 어떤 측정 단위로 측정합니까?
A: m3/h
Q: 펌프의 양정이 20미터라면 펌프가 물을 얼마나 높이 끌어올릴 수 있습니까?
A: 10m
Q: 펌프의 양정이 20미터라면 펌프가 물을 얼마나 높이 끌어올릴 수 있습니까?
A: 20m
Q: 펌프의 양정이 20미터라면 펌프가 물을 얼마나 높이 끌어올릴 수 있습니까?
A: 30m
Q: 펌프를 고정 베이스에 장착하는 것이 유리한 이유는 무엇입니까?
A: 고정된 펌프가 더 효율적으로 작동함
Q: 펌프를 고정 베이스에 장착하는 것이 유리한 이유는 무엇입니까?
A: 펌프 데이터를 더 쉽게 측정할 수 있음
Q: 펌프를 고정 베이스에 장착하는 것이 유리한 이유는 무엇입니까?
A: 악천후에 단단히 고정하는 데 도움이 됨
Q: 마찰 손실은 무엇을 의미합니까?
A: 급격한 유량 감소와 압력 증가
Q: 마찰 손실은 무엇을 의미합니까?
A: 움직이는 액체 내에서 기포 형성
Q: 마찰 손실은 무엇을 의미합니까?
A: 움직이는 액체와 인클로저의 접촉
Q: 일반적으로 배관 작업을 할 때 과도한 사용을 피해야 하는 것은 무엇입니까?
A: 스테인리스강 재질
Q: 일반적으로 배관 작업을 할 때 과도한 사용을 피해야 하는 것은 무엇입니까?
A: 엘보 및 벤드
Q: 일반적으로 배관 작업을 할 때 과도한 사용을 피해야 하는 것은 무엇입니까?
A: 난방 박스
Q: 기화된 물 입자가 붕괴될 때 펌프 내부에서 소음을 일으킵니까?
A: 아니요
Q: 기화된 물 입자가 붕괴될 때 펌프 내부에서 소음을 일으킵니까?
A: 예