기초 유압 핵심 내용 소개

유량과 양정 같은 용어를 비롯하여 기초 유압의 핵심 내용에 대해 알아보십시오.

양수 시스템의 유압과 관련해서는 세 가지 주요 변수를 고려해야 합니다. 유량, 양정, 힘 또는 Q, H, P입니다. 이 짧은 모듈에서는 이 세 가지 기본 변수를 소개하고 서로에게 어떤 의미인지를 설명하겠습니다. 시작하겠습니다.

유량(Q)은 일반적으로 m³/h로 측정됩니다. 간단히 말해, 유량은 정해진 기간 안에 펌프가 파이프를 통해 옮기는 물의 양입니다. 이것이 바로 m³/h로 측정하는 이유입니다. 펌프의 양정(H)은 펌프가 제공할 수 있는 압력입니다.

펌프가 물을 끌어올릴 수 있는 높이를 나타냅니다. 따라서 펌프의 양정이 예를 들어 20미터라면 물을 공중으로 20미터 끌어올릴 수 있다는 의미입니다.

마지막으로, 힘(P)이 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이, 힘은 물이 움직이는 강도와 속도를 나타냅니다. 힘은 킬로와트로 측정됩니다. 힘은 앞서 언급한 유량(Q)과 양정(H)에 따라 달라지기 때문에 다음 공식을 사용하여 측정할 수 있습니다.

P = Q x H x c. 이 계산에서 c는 펌프의 효율, 중력 수준 그리고 펌핑하는 유체에 따라 달라지는 상수입니다. 펌프의 유량 또는 양정을 두 배로 늘릴 경우 펌프의 힘은 자동으로 두 배 늘어납니다. 그리고 유량과 양정 모두를 두 배로 늘리면 에너지 사용량이 네 배로 늘어납니다.

지금까지 기초 유압의 핵심 내용을 소개해 드렸습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 3
통과 시간
통과 시간: 8 분
난이도
난이도: 기본