기타 설치 기초

펌프를 최고 수준의 성능으로 가동할 수 있도록 다양한 설치 기초를 익히십시오.

펌프를 구입할 때마다, 가장 긴 수명과 가장 높은 효율을 보장하는 데 관심이 있으실 것입니다. 하지만 저절로 그렇게 되는 것은 아닙니다. 이 간략한 모듈에서는 펌프를 최적의 상태로 작동하기 위한 몇 가지 추가적인 설치 기초를 안내해 드리겠습니다.

시작하겠습니다. 설치하는 동안 펌프를 고정 베이스에 장착하십시오. 그렇게 하면 악천후 조건에서 펌프가 흔들리는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 고정 베이스는 진동을 최소화하고 격리하는 데 도움이 됩니다. 펌프를 야외에 그대로 두면 수명이 줄어들 가능성이 높습니다.

보호 커버를 덮는 것만으로도 손상을 최소화할 수 있습니다. 또한 겨울에 온도가 떨어질 때는 펌프 옆에 난방 박스를 추가할 수 있습니다. 마찬가지로, 여름에는 냉각을 위한 기류 원천을 모터에 제공할 수 있습니다. 배관 작업을 할 때는 엘보 및 벤드를 과도하게 사용하는 것을 피하고 모든 피팅을 제대로 조여야 합니다. 또한 모든 밸브가 펌프 그리고 해당 적용 분야에 맞는 크기인지 확인해야 합니다.

펌프를 시동하기 전에 물을 채워야 합니다. 일부 그런포스 펌프는 자흡식이지만 모든 펌프가 그런 것은 아니므로, 필요한 경우에는 펌프에서 수동으로 흡입해야 합니다. 펌프에 공회전 방지 기능이 내장되어 있지 않으면 플로트 스위치를 추가하여 펌프 공회전을 방지할 수 있습니다. 이 경우, 수위가 일정 수준 이하로 떨어지면 플로트가 펌프를 멈춤으로써 공회전을 방지합니다. 이로써 설치 기초에 대한 간략한 모듈이 끝났습니다. 많은 도움이 되었기를 바랍니다. 

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 3
통과 시간
통과 시간: 8 분
난이도
난이도: 기본