How to ガイド
使用液に最適なポンプを見つける方法
お客様の用途に適した送液ポンプを識別する時間を節約できます。
送液用ポンプをすばやく見つける
多くの液体が特定のポンプ要件を必要とするため、どのポンプをどの液体に使用するかを決定するのは困難です。 グルンドフォス・プロダクトセンターには、これを迅速かつ簡単に行うための専用セクションがあります。
ステップ 1: 使用液を見つける
「製品とサービス」の下の「使用液」をクリックします。 液体を選択し、温度と濃度を入力します。 これらの液体の引火点と沸点に注意する必要があることを示す安全警告が表示されます。
ステップ 2: ポンプ情報の選択
「次へ」をクリックし、製品の詳細を選択します。 これらの状況下でこの使用液をポンプで送液できるかどうかを示す結果が得られます。
ステップ 3: ポンプの決定と結果の印刷
次に、製品選定に進み、デューティポイントに適したポンプを見つけます。 すべての結果を印刷することもできます。