How to ガイド
GO Remoteアプリでグルンドフォス E プロダクトを制御
アプリを活用すれば、グルンドフォスポンプの据付、試運転、保守を簡単かつ確実に行うことができます。また、GO Remote上でのレポート作成により、時間の節約もできます。
簡単で信頼性の高いリモートコントロール・ツール
直観的に操作できるグルンドフォス GO Remoteアプリは、Eプロダクトを遠隔操作し、簡単で信頼性の高い設置、試運転および保守を実現し、レポートの作成時間を削減します。 設置業者の方がスマートフォンやタブレットにアプリをダウンロードすることで、時短につながる多くのメリットがあります。
- ポンプの遠隔制御
このアプリを使えば、1台または複数台のポンプを遠隔から制御し、ポンプの仕様点、消費電力、回転速度、温度を監視することができます。
- とにかく使いやすい
直観的なグラフィカルインターフェースは30以上の言語をサポートし、段階を踏んだ説明によりポンプの設定、メンテナンス、修理が行えます。
- レポートの作成
このアプリでは、その場でPDFレポートを生成して署名することができるため、ペン、紙、印刷などの手間を省くことができます。
- 簡単なトラブルシューティング
このアプリは、何が問題で何をすべきかを教えてくれるため、ポンプの異常発生理由を推測する必要がなくなります。