24-09-2020

MGE電動機に関する重要なお知らせ

MGE電動機モデルFに関する重要な安全上の注意:

主電源がオフになっている場合を除いて、サービスまたはメンテナンス中は端子ボックスカバーを取り外さないでください。主電源がオンの状態でサービスが必要な場合、主電源カバー用サービスキット(PN:99926860)を組付ける必要があります。

 

この安全上の注意は、製品 「MGE電動機モデルF」 出力(11〜22kW)でのサービスまたはメンテナンス中の潜在的な安全上の危険(感電)についてお知らせ致します。 これらの電動機は、CR(N)E、MTRE、TPE、NBGE型ポンプで使用されます。

主電源が接続されている(ON)状態で端子箱のカバーを取り外し、MGE電動機モデルFのサービスまたはメンテナンスが行われる(以下、本方法)可能性につき、安全上の問題があるためにお知らせしています。 本方法は、グルンドフォスのサービス手順に従っておらず、充電部への接触の可能性があり感電の危険があります。

2017年第14週から2020年第36週の間に製造されたMGE電動機モデルFは、本方法に対応できる設計はされていないため、本方法でのサービスまたはメンテナンスが必要な場合は、弊社より主電源カバー用サービスキット(PN:99926860)の無償提供が可能です。

 

重要

端子ボックスカバーの取り外しを必要とするすべてのサービスまたはメンテナンスは、主電源カバー用サービスキット(PN:99926860)を事前に組付け、有資格者が地域で適用される安全衛生規則および、電気工事に関する法令に従って行う必要があります。

また、電源の切断後30分は、充電部に触れると感電する場合がありますのでご注意してください。 詳しくは、グルンドフォスのサービスインストラクションを参照し、サービスキットインストラクションを確認してください。

 

 

主電源カバー用サービスキット(PN:99926860)の入手につきましては、弊社までご連絡ください。