記事
シングルブースターとゾーニングブースターシステム
最適な加圧給水システムの設計
課題:
一定の圧力を確保するために、高層商業ビルには2つの大きな課題があります。 まず、給水本管の初期圧が建物全体をカバーできるほど高くないことはまれです。 次に、水の需要は常に変化します。 貯水槽は、通常は水を貯水するために設置されます。 しかし、異なるユーザーに水を供給するために水を増圧する必要があるため、ポンプの必要性が非常に高まっています。
つまり、ブースターシステムは信頼性が高いだけでなく、消費量に関係なく適切な圧力を維持するための高機能性を備えている必要があります。 しかし、シングルブースターシステムでは、低層階が許容できないほど高い圧力になる可能性があります。 このような場合、エネルギーを無駄にして余分な圧力を取り除く高価な圧力リリーフバルブが必要です。
当社のソリューション:
適切な圧力システムの選択は、建物の高さと負荷プロファイルによって異なります。 しかし、多くの場合、多数のブースターが独自の圧力ゾーンに対応するゾーニングシステムが最も効率的なソリューションを提供します。 ゾーニングブースターは、必要以上の圧力がシステムに加わらないようにします。
つまり、消費電力が変動しても、エネルギーを無駄にせずに、すべてのフロアに均等に水圧を供給することができます。 ゾーニングアプローチは、複数のポンプの信頼性を提供し、システムが変動する消費に適応できるようにします。
エネルギー消費を31.5%削減
シングルブースター対ゾーニング: 計算
高機能システムを選択するメリットはどれほど重要ですか? 20階建ての病院用ブースターシステムの2つの異なる設計のエネルギー消費量を計算しました。
グルンドフォスProduct Centerを使用して、800床の病院で1床あたり300m3 /年の水消費量のブースターを選定しました。 許容されるタップ圧力は2.5-4.0 barで、建物と床の高さはそれぞれ80mと4mです。 最初の階で60%の水が消費され、1台のブースターシステムで106,530kWh /年を消費します。 ゾーニングソリューションの消費電力はわずか72,937 kWh /年で、31.5%減少します。
ソリューション: ゾーニングシステム
シングルブースターシステム
すべての床で同等の水道水圧を達成するための最も簡単な方法は、過剰な圧力を発生させてから再び除去することです。
ビル全体に水を供給するブースターセットが1つしかないため、システム内の圧力差が大きくなります。 地下の給水ステーションには、最上階まで到達するシステムの圧力損失を克服するポンプ能力があります。 しかし、これはまた、下層階の水道水圧が許容レベルをはるかに超えていることを意味します。 このため、過剰な圧力を除去するために圧力リリーフバルブを取り付ける必要があります。 つまり、追加部品に投資する必要があるだけでなく、生産に費やした圧力を取り除くことが可能なのです。
ゾーニング方式
かしこい給水方法は、各フロアで必要な圧力を生成することです。
高層ビルをブースターゾーンに分割することで、各ゾーンで必要な流量と圧力を定義できます。 グルンドフォスProduct Centerでは、お客様のニーズに合わせて各ブースターのサイズを計算することができます。 各ブースターが要求される正確な速度で排水されるため、エネルギー消費への影響は明らかです。 過圧を低減することによるエネルギーの無駄はなくなり、ポンプは各ゾーンの負荷プロファイルを実行します。 当社のブースターセットは要求に高度に適応し、圧力リリーフバルブの必要性を排除しながら、常に信頼性が高く効率的な運転を確保します。
その他の関連記事と見識
グルンドフォスの調査や見識に関連する記事をご覧ください。
関連する用途
このテーマに関連するグルンドフォスの用途を検索してください。
関連製品
このテーマに関連するグルンドフォスの製品をご覧ください。