リサーチ&インサイト
圧力安全弁
圧力安全弁または圧力リリーフ弁は、クローズドシステムでの過剰な圧力の蓄積を防ぐために使用されます。 密閉システム内の液体は、温度が変化すると容積が変化します。
冷暖房システムでは、この追加量が膨張タンクに保存されます。 リリーフ弁の形のウィークリンクがシステムに内蔵されており、この機能の故障を防ぎます。
リリーフ弁には、システム内の最高運転圧力に相当する安全圧力を加えた設定圧力があります。 したがって、冷暖房システムでは、膨張タンクシステムに障害が発生した場合のみ、リリーフ弁からのブローダウンが発生します。
安全弁は家庭用温水製造にも使用されます。 温水タンクから水が排出されると、水温が低下します。 水が排出されなくなると、タンクは加熱されて温度が再び上昇します。 温水タンクの取水口は逆止弁によって逆流から保護されているため、このシステムを拡張することはできません。 したがって、圧力が上昇するとリリーフ弁からのブローダウンが発生します。 そのため、温水製造ではリリーフ弁のブローダウンが定期的に発生します。
仕切弁は、システムの熱源とリリーフ弁の間に置かないでください。