リサーチ&インサイト

ポンプ曲線

効率曲線は、ポンプのη(効率)を示します。 効率は%で測定されます。 すべてのポンプには、ポンプが最も効率的に動作している場所を示す「最高点」(ηmax)があります。 ポンプの効率は、ポンプのサイズと建設/生産の品質に依存します。 通常、小型ポンプは大型ポンプよりも効率が低くなります。

ポンプ性能曲線は、媒体流量(Q)とポンプが生成する差圧または揚程(H)との相関関係を示します。

Qの単位は通常[m 3 / h]または[l/s]

Hの単位は通常[m]です。

H(揚程)は、次の式を使用してp(圧力)に再計算できます。

p =ρ x g x H [pa]

p =圧力[pa]

ρ=密度[kg/m 3 ]

g =重力による加速度[m/s 2 ]

H =揚程[m]

流量は通常mで表されます 3 / hまたはl / s 差圧または揚程はkPaまたはmws(メートル水柱)で表されます。 可変速ポンプの場合、性能曲線は最小および最大RPMで得られます。

複数のポンプを接続した場合、個々のポンプの特性を組み合わせて最終性能曲線が得られます。

並列接続されたポンプは水平に追加され、流量が増加します。 2台の同一ポンプの場合、最大流量は2倍になりますが、最大圧力は同じになります。 この原理は、ポンプシステムでよく使用されます。

直列接続されたポンプは垂直に追加され、圧力が増加します。 2台の同一ポンプの場合、最大圧力は2倍になります。 最大流量は同じままです。 この原理は、多段ポンプでよく使用されます。

性能曲線は、ポンプの寸法決定および選定時にシステム特性とともに使用されます。

選定ツール を使用して、ポンプ効率曲線とポンプ性能曲線を見つけます。

関連製品

このテーマに関連するグルンドフォスの製品をご覧ください。

関連する用途

このテーマに関連するグルンドフォスの用途を検索してください。