記事
工業用水処理:あらゆる設備の要求に迅速かつ柔軟に対応する
グルンドフォスのiSOLUTIONSで、設備の性能と信頼性を高めながら、コンプライアンス報告に要する時間を短縮する方法をご紹介します。
現在お使いの水処理設備は、変化に柔軟に対応できていますか?必要な水質や流量は絶えず変化しています。設備はこれらの変化に常に適応し、信頼できる性能を発揮できるだけの柔軟性を備えている必要があります。
また、設備は、迅速かつ確実な判断を行うために必要な、適切なデータを提供していますか?現在、多くの水処理システムのもう一つの課題は、変化するパラメータのデータがないことです。このようなデータの欠如は、不適切な薬注や非効率的な化学処理につながり、最終的に設備の性能を低下させます。
また、水処理が規制に準拠していることを確認するために、十分なデータを入手できていますか?データの不足は、規制上の要求を満たすために影響を与える可能性があります。ほとんどの記録はいまだに手作業で行われているため、時間がかかり、人為的なミスの影響を受けやすく、罰金やコンプライアンス違反につながる可能性があります。
工業用水の処理、特に水の再利用の用途では、上記のような問題がこれまで以上に明らかになり、対処する必要性があります。
インテリジェントで柔軟な設備ですか?
柔軟なポンプソリューションで需要の変動に対応できるとしたらどうでしょう?インテリジェントなグルンドフォスCREポンプは、ダイレクトセンサと組み合わせることで運転点を自動的に調整し、膜システムの一定の透過液流量を維持することができます。これは、出力を最適化しながら、制御の複雑さを軽減します。
水処理設備の主要なコンポーネントも監視できるとしたらどうでしょう?CREとダイレクトセンサ、スマートデジタル定量ポンプDDA-FCM、DID計測・制御システム、グルンドフォスのマシンヘルスソリューションを使えば、簡単に行えます。これらのセンサは、水処理設備の性能を遠隔またはローカルで監視することができ、ポンプやその他の資産の状態も監視することができます。これにより、リアルタイムの問題や変動に柔軟に対応し、設備の状況に基づいた意思決定を行うことができるのです。
これらのインテリジェントなソリューションは、最大限の柔軟性を提供するように設計されています。グルンドフォスのiSOLUTIONSは、設備の信頼性と性能を向上させ、水処理におけるデータ分析を簡素化することを目的としています。