記事
商業用ビルでの信頼できる効率的な廃水除去
設置の複雑さを軽減し、逆流保護を強化
課題:
建物の居住者にとって安全で衛生的な環境を確保するには、信頼性が高く効率的な廃水除去が不可欠です。 加圧下水システムは、従来の重力システムに代わるもので、さまざまな課題を抱えています。 具体的には次の通りです:
- 基礎版の深部に多数の配管が配置されているため、設置が複雑
- 逆流および洪水のリスクの増加
- 地下または建物の地下深くに配管の漏れが発生し、アクセスできないリスク
当社のソリューション:
グルンドフォスの加圧廃水ソリューションは、効率的な廃水除去と最大限の逆流防止を実現します。 また、設置コストと複雑さを軽減し、迅速で簡単なサービスを提供するように設計されています。 当社のソリューションは次の通りです:
- 組立て済みのリフティングステーションで設置スペースが少なく省スペースで、高価な掘削も不要のため、作業時間節約が可能
- 建設コストと据付時間を削減することでピット管理を簡素化するオールインワンの既成ポンプステーション
商業用ビルにおける信頼性できる効率的な廃水処理の詳細をご確認ください。 下水逆流から保護するための最も効果的な対策と、廃水リフトステーションの計算とサイズ決定方法について説明します。
廃水処理のエキスパートが説明する、商業ビルの目詰まりやレベルスイッチ故障の課題についてご覧ください。 グルンドフォスのAUTOADAPT機能と柔軟なリフティングステーションを備えたポンプ場が、安心して設置と信頼性の高い運転を実現しています。
15分以内に独自のポンプステーションを構築
ポンプソリューションの要件がわかっている場合は、当社のオンラインPumping Station Creatorを使用して、完全なポンプピットを15分以内で設定できます。 その結果、完全に文書化されたCEマークのソリューションとなり、すべての部品が完璧な互換性を持つように設計されます。 そして、CEマーキングおよび関連するすべてのEU規格にポンプステーション全体が準拠しています。
独自のポンプステーションを簡単に測定および選定する方法をご覧ください。
その他の関連記事と見識
グルンドフォスの調査や見識に関連する記事をご覧ください。
関連する用途
このテーマに関連するグルンドフォスの用途を検索してください。
関連製品
このテーマに関連するグルンドフォスの製品をご覧ください。