グルンドフォス水中ポンプシリーズの紹介

グルンドフォスSQEを中心とした深井戸用ポンプ紹介ビデオ。

グルンドフォスでは、水需要が少ない森の中の別荘から、数エーカーの芝生に水を散布するスプリンクラーを備えた大きな邸宅まで、住宅向けの3~4インチ深井戸用水中ポンプを幅広く取り揃えています。

グルンドフォス独自の高性能製品である4インチのSPポンプとSPAポンプは、圧力スイッチの併用で基本的なオン/オフ機能を持つことができます。

例えば、ダイアフラムタンクの圧力が2.5 barを下回るとコントローラによってポンプがオンになり、圧力が4 barに達するとオフになります。

一部の市場ではSPポンプとSPAポンプに新しいCU331SP制御ユニットを取り付け、吐出圧一定運転ができるように改良することも可能です。

お住いの地域でCU331SPをご利用いただけるかどうかは、お近くのグルンドフォス営業所または販売店までお問い合わせください。

また、3インチモデルのグルンドフォスSQもご提供しています。SQはこれまでのモデルと同様オン/オフ圧力スイッチを用いていますが、ソフトスタートのほか、空運転、過負荷、過電圧に対する保護など、高度な保護機能を搭載した独自の電動機を使用しています。

高性能で最先端の深井戸用ポンプをお探しの方は、グルンドフォスSQEをおすすめします。SQEは、ご使用蛇口数に関わらず、常にすべての出力ポイントで均一な圧力を提供する3インチの一体型吐出圧一定ポンプです。

蛇口が開かれるごとに速度を自動的に調整し、容量を補います。

SQEは使いやすさに加え、設置も簡単な設計になっています。あらゆる装置を1つのユニット内にすべて搭載しており、すぐに設置いただけます。CU301制御ユニットはあらゆるポンプサイズに対応しており、保管スペースの節約にもなります。

また、インバータを内蔵し専用の制御ユニットを備えているため設置も短時間で簡単に行えます。3インチポンプは取り扱いやすく掘削孔へ下ろす作業も楽に行えます。

4インチのSPや3インチのSQと同じように、3インチの吐出圧一定ポンプSQEはただのポンプではありません。グルンドフォスがお届けする、快適性向上への鍵です。

コース概要

モジュール
モジュール: 2
完了時間
完了時間: 5 分
難易度
難易度: 初級