グルンドフォスの商業ビル用給水ユニット
インテリジェントな方法でシステムを強化する方法に関する、専門家の見解をご覧ください。
コンサルティングエンジニアや
設備設計者との話し合いにより、
最も正しい方法で水を増圧する方法を
見つける事が課題であることが分かりました。
システムの最大流量を決定することはできますが、
商業ビルで24時間発生する変動を決定することは困難です。
私たちは、システムに
最高の構成機器を装備しています。
製品には、個別にインバータを備えたIE4モータが
搭載されているということです。
これは実際のニーズに応じて、上下に立ちあがります。
ステンレス鋼のような衛生的な素材を選ぶことが重要です。
最高のコントローラが装備されているため、
私たちは、各ポンプが常に最高の効率ポイントで
動作していることがわかります。
それはまさにインテリジェントなシステムです。
CU352とすべてのポンプに可変速度を組み合わせることにより、
制御機能を監視できます。
各ポンプの実際の効率を監視できるので、
すべてのポンプデータ、曲線などを
この機器の制御中枢部に入れることができます。
コントロール機能によって、
1台のポンプ、2台のポンプ、あるいは3台のポンプを投入する、
作動の最適なタイミングを知ることができます。
増圧という点で、これは本当に大きな前進です。
非常にインテリジェントなシステムです。
信頼性があります。
1台の大型ポンプを使用して、
故障した際には水が供給されないというのではなく、
複数のポンプシステムがあるため、ゆとりがあります。
独自の制御装置があり、
可能な限り低いコストで、システムを操作できます。
減圧弁は必要なくなります。
なぜならシステムに過度の圧力が存在しないからです。
–これは商業ビルにとって大きな利点です。
そのため、グルンドフォスの給水ユニットをお選びになれば、
これらの重要な利点に納得していただけるでしょう。