地下水を理解する なぜそれほど役立つのか?

水は地下のさまざまな層を通過するため、自然な方法で浄化されます。地下の層の浄化効果は、地質条件によって異なります。アンダース・ベスト・クリスチャンセン教授が、地下水が私たちの本質的なニーズの多くを満たす理由についてお話しします。

地下水はいろいろな意味で重要です  それは水循環にとって不可欠な部分で  河川や湖沼に淡水を供給しています  野生動物や植生にとって重要です  自然のプロセスを通じて 表層水をきれいにします  淡水にとって また水の需要が高まる現在では 世界中の人間にとっても  重要な緩衝材として 機能することができます  地表下の層を通じて 染み出るとき  水は自然のプロセスによって ろ過されきれいになります  洗浄プロセスには 様々な形態があります  物理的な部分があり そこには大きな物質が隠され  鉄などの他の化合物が沈殿し 粒子の表面に沈殿します  細菌の部分もあり  様々な細菌が 水中の化合物と相互作用しています  一部の細菌は 水中の有機化合物と相互作用し  より単純な形に分解します  最終的には純粋な 二酸化炭素と水になります  化学プロセスと環境は 水の組成に影響します  細孔空間に遊離酸素がない 無酸素状態は  大腸菌などの有害な細菌を 除去するのに非常に効率的です  洗浄効果は 水が地面に入る瞬間から始まります  ただし効率は 水が通って動く  岩石 土壌 堆積物の種類によって異なります  バクテリアの活動が化合物の分解に対して 効果を発揮するには  時間が重要な要素となります  時間が長いほど より完全に分解されます  つまり 粗い砂の中では 洗浄効果が低いということです  そこは粘土が豊富な材料よりも 水が早く流れます  水の流れが非常に遅い場所でもあります  このようにして 浅い粘土が豊富な層は  より深い耐水性の砂層を 表面にしみ込んだ有害な物質から  守ることができます  そのため 地下は水をきれいにして 安全かつ貴重な資源にします  クリーンな資源であることに加えて 堅牢な給水のための役割も果たします  地表水の供給は灌漑と飲料水の両方で 広く使用されています  しかし 干ばつ期間が延長した場合は 乾燥の危険性があります  その有名な例は 最近のケープタウンです  一方 地下水は このような年間の降水量の変化に対して  ゆっくりと遅れて反応します  つまり 地下水は乾季には 飲料水の安全な資源として  使用できるということです  地表水が淡水供給における 重要な役割を果たす地域では  地下水は重要な役割を担うことがあり 乾季には緩衝剤として働きます  簡単に言えば 地下水は 自然界の水循環にとって非常に重要だということです  非常に効率的な浄水器でもあります  そういった意味で 地下水は乾燥地域における持続可能な水資源となります  

コース概要

モジュール
モジュール: 5
完了時間
完了時間: 25 分
難易度
難易度: 初級