地下水を理解する 地下水とは何か(どのようにしてそこに到達したのか)?
一滴の雨が地球の表面に落ちることから始まり、水は地面を通って運ばれ、帯水層を形成し、その後私たちの目的のために利用されます。アンダース・ベスト・クリスチャンセン教授が、地下水の帯水層の形成方法について説明します。
水は地球上のすべての生命にとって 不可欠です 人間 動物 物など すべての生物にとって 重要な構成要素です 水 特に淡水は 理解して保護すべき 重要な資源です ここでは 隠された水 つまり地下水と呼ばれる 地表水についてお話しします 地下水は より大きな 水循環の一部です 雨は地下深くに浸透し 地下水になります 地面を通って移動し 川 湖 海などの 表面に再び現れます これらの水域から地下水は 最終的に蒸発し 雲を形成して 降水として表面に戻ります 地下水を理解するために 雨が地面に当たったときに 何が起こるかを見てみましょう その一部は ガス状の水として 表面から直接蒸発します 水の別の部分が地面に浸透します ここから 水が植物の根に吸収され 葉からの蒸散として大気に戻ります 植物の根から出る水の一部は 地中を移動し続け 地下水の一部になります 水は地下の砂粒の間の間隙を移動します 最初 この経路はほとんど垂直で 重力によってのみ送られます ある時点で 非常に多くの水が 蓄積されています そのため粒子間の間隙が 完全に水で満たされています 水に加えた赤い色で このようなことがわかります このレベルで 私たちの水滴は 地下水面に到達しました 新しい地下水を形成する降水の部分は 涵養と呼ばれます 涵養は 乾燥した地域にはほとんどありません 湿度の非常に高い地域では 約1メートルになります デンマークでは 涵養は年間約10センチメートルであり 1平方メートルあたり 約100リットルに相当する量です この時点から 水は重力によってではなく 高圧から低圧への圧力勾配によって促されて進みます 粒子飛跡は湾曲した経路になり 水を地下深くに運んで 最終的には 川 海 湖の水面に戻ります 地下水が再び地表に入る地点では 方向は上向きです 過圧に押されて 水は湖や小川の底に流れ込んでいます 天然温泉を形成する土地に 直接現れることもあります デンマークの中央部にあるこの泉は ゆっくりと小さな川になり デンマークの土地を約160 km通過した後 再び海に入ります 一般的なケースでは 泉は水が地面に入っていく表面の実際の地点から かなり遠いところにある場合があります これはオアシスと砂漠の場合に言えることです 地下水面に焦点を当てましょう これは 常に地下にあるとは限りません 多くの場所では 風景の中に見えます ここに川や湖があります これらの湖を見るとき 地下水面が見えます 表面地形と交差しています では 地下水はどのくらい 古くからあるものでしょうか それにはかなりの違いがあります 地面の水の経路が短く浅い地域では 数日 あるいは数年前のものかもしれません 水路が深く長い他の地域では 水は非常に古く 数千年に及ぶことがあります 今いるデンマークでは 飲用に使用する地下水は 5年から50年前のものです 数千年前の水を抽出する 深井戸もいくつかあります