工業用水再利用の概要と工業プロセスへの導入理由

さまざまな工業用水処理の用途と多くの企業が工業プロセスで水の再利用を重要視している理由について学びます。

大量の水が工業用途で使用されているため、工業用水の再利用システムを活用することは世界中で利用可能な水の量を増加させることに繋がります。

ここでは、さまざまな工業用水処理のアプリケーションと多くの企業が、工業プロセスにおける水の再利用を重視する理由について説明します。

水の再利用は、国連の「持続可能な開発目標6」(SDG6)に沿ったもので、一般的な水処理や工業用水処理に与える影響は大きいと言えます。

SDG6の目的は、すべての人に水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保することであり、これはグルンドフォスが積極的にサポートしている分野です。

企業が水再利用システムを導入する理由はさまざまですが、特に大きな理由がいくつかあります:

水不足および衛生面に問題のない水の利用可能性の減少が国連 SDG 6で議題となりました。水の使用や排水、エネルギー消費、化学薬品の使用にかかるコストが削減されるだけでなく、水から貴重な化合物を抽出するための可能性を生み出すことができます。

飲料水と非飲料水に関わる規制要件はますます厳しくなっています。人口構造の変化、汚染物質の増加、マイクロプラスチックなどの新しい物質が引き起こす技術を推進するためには、新しいソリューションのための代替技術を必要としますしかし、多くの業界では保守的で、使用される技術の概念実証とカスタマイズソリューションの必要性についての懸念がよくあります。

アプリケーションの分野では制御と規制が欠如していることも企業に二の足を踏ませる要因となっています。しかし、熟慮したアプローチをとってみると、水再利用システムを使用しなければならない理由とメリットは明らかです。まず、工業用アプリケーションにおける一般的な水の分類を簡単に見てみましょう。

工業用地では、水は至る所に存在しプロセス用水、冷却水、洗浄水などとして

集中的に使用されています。そして、その水の使用には汚染が伴い、洗浄や処理の必要性が生じています。工業用水処理には、濃縮廃水、工業廃水、塩水、工業用水の4つのアプリケーションがあります。

グルンドフォスは4つのアプリケーション全てに対応していますが、ここでは濃縮廃水と工業廃水に重点を置いて説明します。工場に入ると、私たちはまず取水口、つまり給水口を目にします。

いずれの場合でも、工場では水が使用され、目的に沿うよう処理されています。

ここでは、水が工業プロセスに入るのを見ることができます。処理や使用の後、例えばプロセス水や洗浄水として使用されると水質が変化し、水を外部環境へ直接排出することは不可能になります。そのため、生物的、物理的、化学的処理が必要となります。

この廃水は特性に応じてさまざまな手順で浄化される必要があります。一般的には、生物的処理、粒子・イオン除去(それぞれ限外ろ過、逆浸透を用いる)およびコンディショニングが行われています。

ここで説明した内容をまとめてみましょう。

-工業プロセスで使用量が多い水はプロセス水、冷却水、洗浄水です。

-これらの水の処理や再利用が求められるのには多くの理由があります。

例えば、水不足、コスト削減各種規制への準拠や新技術の利用可能性などです。

水の再利用に重点をおく工業用水処理のアプリケーションは濃縮廃水と工業廃水です。

コース概要

モジュール
モジュール: 4
完了時間
完了時間: 25 分
難易度
難易度: 上級