基本的なポンプの種類のご紹介

最も一般的なポンプの種類と、使用目的に関する 短いプレゼンテーションをご覧ください。

ポンプに関しては、ニーズに合ったソリューションを多数ご用意しています。このモジュールでは、次の情報を提供します。

2つの主要なポンプタイプの基本的な概要と現在お求めいただける一般的なポンプの一部です。では始めましょう。

遠心ポンプは間違いなく最も一般的に使用されるポンプです。遠心ポンプでは、回転エネルギーによって液体が運ばれます通常、エンジンまたは電気モーターでこのエネルギーは作られます。

他の使用なポンプのタイプは容積移送式真空ポンプです。

容積移送式真空ポンプでは、ポンプの速度によって流量が異なります。

このポンプは、多くの場合、水よりも濃い液体を汲み上げるのに適しています。

これまで2つの主要なポンプタイプを取り上げてきましたが最も一般的なポンプをいくつかを見てみましょうこれには、次のようなものがあります。

エンドサクションポンプインラインポンプ水中ポンプ多段ポンプジェットポンプ浸漬型ポンプ定量ポンプスプリットケースポンプ一つずつ見てみましょう。

エンドサクションポンプは、あらゆる業界で最も一般的に使用される遠心ポンプです。

吸引点が終点にあるため、エンドサクションポンプと呼ばれます。

エンドサクションポンプは、2 つのグループに分けられます。

家庭用圧力装置に使用される小型エンドサクションポンプと灌漑、給水、産業プロセスに使用される大型エンドサクションポンプです。

インラインポンプは吸引と排出が特徴で互いに並んでいる(インライン)ことからこの名称がつけられました。

インラインポンプは通常サーキュレーターポンプとして使用され、水が流れる時配管システムを加圧する必要があります。

インラインポンプは通常温水循環用あるいは商業用ビルの冷却システムで使用されます。

この名前が示すように、水中ポンプは完全なポンプと水中のモーターで操作するために、設計されています。

水中ポンプは、家庭用と商業用、産業用アプリケーションで使用するもので幅ひろい液体を扱えるほか、固体を汲み上げる能力もあります。

多段ポンプは、共通のシャフトに装着した多数の一段式遠心ポンプから構成されます。

多段ポンプは水中掘削穴や高度が様々に異なる地域で水を増圧したり、移送するのに理想的です。

標準的な遠心ポンプと比較して、ジェットポンプはジェットとベンチュリを備えています。

水がジェットを通過すると、速度が上がり圧力が低下して、吸引効果が生まれます。

これは最大6メートルまでの吸込み揚程に最適なソリューションですが、ジェットポンプでは、かなり騒音が発生することがあります。

ジェットポンプは家庭用のアプリケーション、増圧や庭の灌漑など、または軽商用アプリケーションなどで通常使用されます。

次に、浸漬型ポンプです。水中ポンプと違って液浸型ポンプの液体に浸漬しているのは、ポンプのみですが、モーターは空冷されています。

浸漬ポンプは機械加工、洗浄システム、温度制御などの工業アプリケーションに適しています。次に、ドージングポンプです。

これは不定期な間隔で一定量の物質を供給するために作られています。ドージングのポンプのメカニズムは3種類あります。

プランジングポンプ、ピストンポンプ、ダイヤフラムポンプです。これらすべては容積移送式真空ポンプです。

ドージングポンプは一般的に化学薬品のドージングを必要とする、ミキシングループソリューションなどの産業用水処理プロセスで使用されます。

最後にスプリットケースポンプです。エンドサクションポンプと同様に、スプリットケースポンプは、ケーシング、吸引ノズル、排出ノズルがすべて共有室に含まれている点で違いがあります。

さらに、スプリットケースポンプが高い流量の条件を持つアプリケーションに最適となるようにケーシングが設計されています。

以上が一般的なポンプタイプの基本的な説明です。ポンプソリューションについてのご理解を深めていただければ幸いです。

コース概要

モジュール
モジュール: 3
完了時間
完了時間: 13 分
難易度
難易度: 初級