太陽光発電ポンプシステムにおけるグルンドフォスの製品の特徴と利点
SQFlex深井戸水中ポンプとCRFlex陸上ポンプに重点を置いて、太陽光発電ポンプシステムに使用されるグルンドフォスの製品についてご覧ください。
グルンドフォス は太陽光発電ポンプシステム向けにさまざまな製品を提供しています。このトレーニングモジュールでは、太陽光発電ポンプシステムに使用される、グルンドフォスの製品の特徴と利点について説明します。SQFlex深井戸水中ポンプ、CRFlex陸上ポンプ、MGFlexモータとRSIソーラー・インバータについて、1つずつ説明していきます。
まず、SQFlexについてです。グルンドフォスSQFlex深井戸水中ポンプは、内蔵制御機能が装備されており、太陽光発電ポンプシステムや、ACバックアップ用途に使用できます。太陽光発電ポンプシステムにおいては、群を抜いて人気の高いグルンドフォス製品です。SQFlexポンプ製品群の特徴として、環境にやさしい点、太陽光と風力エネルギーを利用している点が挙げられます。この製品は、ヘリカルロータポンプと渦巻きポンプの2種類から構成されます。ヘリカルロータポンプは、揚程が中から高レベルであり、流量は小から中レベルです。一方、渦巻きポンプは揚程が低く、大流量です。
SQFlexをさらに詳しく見ていきましょう。まず、この製品は制御基板を内蔵しています。これらには、入力電力による可変周波数駆動、モータ保護、空運転センサが含まれています。たとえば、可変周波数駆動は揚水のため、太陽光パネルからのDC電源をAC電源に変換できます。内蔵の制御基板は、SQFlexがAC電源とDC電源の両方で使用できるように変換します。また、制御基板が内蔵であることから、SQFlexは簡単に据え付けることができ、基本的な運転には外付けの部品を殆ど必要としません。ただし、外付け制御ボックスもオプションとして用意されています。これらの内蔵の制御基板のおかげで、SQFlexは単なるポンプではなく、完璧なインテリジェントシステムと言っても過言ではありません。
もう一つの利点は、太陽エネルギーを使用しているため、運転コストが低いという点です。加えて、メンテナンスコストも低いという点が挙げられます。製品ライフサイクルの総コストも、他の給水システムに比べて著しく低く、太陽光発電ポンプシステムがいかに経済性に優れているかを示しています。
SQFlexは、連続運転、断続的運転の両方の運転用に設計されており、さまざまな用途に使用できます。例を挙げると、遠隔地、学校、病院などの建物、農場、池、湖、保護区域への水供給です。家畜に水をやりたいと思っている農家に、SQFlex太陽光発電ポンプソリューションを提案する場合、設置場所、水面までの深さ、必要な水量に関係なく、SQFlexはニーズに合わせてカスタマイズできます。結果、農家は目的に応じたソリューションを手に入れることができ、安定した水の供給が確保されます。さらに、SQFlexの内蔵のモータ保護と空運転防止の機能によって、ポンプの動作の信頼性に不安を感じる農家にも、安心感を提供することができます。
次に、CRFlex陸上ポンプについてです。CRFlexの通常の用途において、MGFlexモータがどのように太陽光を使用するのかについても説明します。
グルンドフォスが開発したMGFlexモータは、太陽光発電を利用する陸上ポンプで使用されます。その可変周波数駆動により、効率が良く、無制限に使用可能な永久磁石モータが動作し、範囲の広い速度での運転が可能になります。この働きにより、MGFlexモータは、遠隔地、農村部における灌漑、畜産での散水、給水などに必要な電力をCRFlex陸上ポンプに送ることができます。このほか、MGFlexモータは農村や都市の建物内にあるCRFlexに電力を供給することもできます。関連の用途では、屋内の加圧システムにも使用可能で、水栓やプールでも確実に圧力を確保することができます。このように、MGFlexモータを使用したCRFlexは、多くの場面でその利点を発揮しています。
あらゆる用途と個々の条件にカスタマイズ可能な本製品は、プラグ・アンド・ポンプという使いやすさが特徴となっています。これは、据え付けがとても簡単にできることを意味します。内蔵の保護機能によって、 メンテナンスがほとんど不要となっています。また、運転コストは低く抑えることができるため、効率性が高く、低コストのポンプ運転を可能にしています。さらに、MGFlexモータは多目的に使用できる製品で、さまざまなタイプのポンプに接続できます。
最後に、RSIソーラー・インバータについてです。
RSIは外付けドライブで、太陽光パネルからのDC電源出力を、ポンプ運転のためのAC電源に変換します。この装置は、深井戸水中ポンプおよび陸上ポンプで使用できます。RSIを使用した太陽光発電ポンプシステムは、最大37kwまでのグルンドフォスのポンプを稼働させます。RSIはグルンドフォスの最新の製品で、新設の太陽光発電システム、既存のポンプシステムの両方で使用できます。加えて、RSIは簡単にセットアップでき、SP、CR、NB/NKなどのグルンドフォスのポンプ向けに短時間で選定できるなど、高い柔軟性と比類なきシンプルさを誇ります。RSIで確認すべきことは、どのモータが使用されているかと、RSIが稼働しているかだけです。
では、SQFlex深井戸水中ポンプ、CRFlex陸上ポンプ、MGFlexモータ、RSIソーラー・インバータの基本的な特徴と主な利点をまとめてみましょう。
1. SQFlexとCRFlexは、同様の利点を有しています。両製品は、信頼性の高い水供給を可能にし、据え付け、メンテナンスが簡単で、何より重要なコスト効果の高い送水を毎日実現させることができます。
2. MGFlexは汎用性の高いモータで、さまざまな用途で必要な電力を、CRFlexなどの太陽光発電を利用する陸上ポンプに送ることができます。
3. RSIソーラー・インバータは、SQFlexとCRFlexの拡張機能として使用される装置です。RSIは、広範囲にわたるグルンドフォスのポンプに接続できるため、全体の柔軟性をさらに高めています。
これらのグルンドフォス製品を使用した太陽光発電システムは、信頼性が高いだけでなく、エネルギー効率が良く、コスト効果も高いソリューションです。