制御

4つの制御について確認し、どのモードが最も効率的か見てみましょう。

ご承知のとおり、ポンプ システムにはさまざまな制御があります。

省エネ効果は選択する制御に影響されます。

4 つの異なる制御とそれぞれに対応する曲線を見て、どの制御が最も省エネ効果が高いのか確認してみましょう。

制御には、速度一定無制御、定圧制御、推定比例差圧制御、そしてシステム内で測定された差圧の比例差圧制御があります。

速度一定無制御は従来式で一般的に推奨されません。

他の 3 つの制御はすべて、メインポンプの一次制御を例としていますが、システムは異なる種類となります。 

制御2は、配管長が短くバルブの抵抗がシステムの全圧損失の 50%を超える場合に使用されます。 

制御3は、差圧がポンプの吸込機側と吐出側で測定され、バルブの抵抗が50% 以下のシステムが推奨されます。 

制御4は、差圧はシステムの往還にて測定され、バルブの抵抗が50% 以下のシステムへの使用が推奨されます。 

省エネ効果は制御4が一番大きくなります。

 

コース概要

モジュール
モジュール: 3
完了時間
完了時間: 6 分
難易度
難易度: 中級