グルンドフォス SQ/SQE 保護機能:ソフトスタート

SQ/SQEのソフトスタート機能により、従来の4インチ水中ポンプに代わる改良製品が提供され、より迅速な設置とポンプ信頼性の向上が実現する様子をご覧ください。

グルンドフォスSQ/SQE水中ポンプの製品群には、 3つの独自の 保護機能が搭載されています。

この動画では、ソフトスタートに焦点を当て、 保護機能が設置業者と住宅所有者の双方にとって利点がある事をご覧いただきます。

この論点を説明するために、 SQ/SQE の製品群を 従来のモータ、あるいは3相モータを搭載した4インチ水中ポンプと 比較してみましょう。

では、4インチポンプから始めましょう。

従来の4インチポンプのモータで 最も一般的に使用される始動方法は、 直入(DOL) と呼ばれます。

一般的な名称: 全速力での前進 つまり、全速力での前進、という意味です。

単相モータは、 DOLの使用時には 起動できません。

モータを起動して作動させる、 モータスタータと呼ばれる装置が必要です。

モータのスタータは、 モータに内蔵できますが、 水中ケーブルと電源ケーブルの間に搭載されることがよくあるため、 さらに追加の設置作業が必要になります。

三相モータには モータスタータは不要です。

では、なぜこれが問題なのでしょうか? DOLを使用してポンプモータが始動する時に、 ほぼ瞬時に規定回転速度に達するのはなぜでしょうか? 始動してから最初の数秒間に、 モータ電流値は、起動電流という定格値よりも何倍も高い値に達します。

この方法には、いくつかの欠点があります。

1)突然始動すると、例として照明など、同じ電源に接続された他の電気機器に 影響を引き起こすことがあります。

2)水を噴出し、 ウォーターハンマを引き起こすことがあります。

これらの急激な噴き出しによって、設備の寿命が短縮することがあります。

3)最後に、回転部品の加速度に対する物理的反応として、 ポンプが井戸の中で動いてしまうことがあります。

これも設備の寿命の短縮の一因となります。

では、SQ/SQEの製品群をご覧ください。

この範囲のポンプには全て、 統合された周波数変換器があり、 モータスタータが不要になっています。

統合された周波数コンバータの機能により、 ポンプは円滑に始動します。

モータ速度がゆっくり加速し、 3 秒内に、公称値に達します。

速度がゆっくりと増加することで、モータ電流が低く維持され、 電気的ダウンタイムの リスクがなくなります。

これに加えて、 モータの速度に比例して、 流量が増加します。

つまり、蛇口で突然水が噴き出すことがないということです。

ポンプの動きを絶対最小値に維持しながらです。

では、利点についてまとめてみましょう。

全体的に、ソフトスタートは、 電気的と機械的の負荷を軽減します。

設置業者にとって、ソフトスタート機能があれば、 モータ接触器なしで、迅速かつ簡単に 設置できます。

住宅所有者にとって、 ソフトスタート機能があれば、 電気機器のダウンタイムが発生せず、 ポンプが始動する時に急激に水が噴き出すすることはありません。

また、ポンプの摩耗を最小限に抑えて、 何年も確実に作動します。

 

コース概要

モジュール
モジュール: 7
完了時間
完了時間: 40 分
難易度
難易度: 中級