6 質問 中級
ECADEMYテスト
11 - 地域熱供給について理解する
コーステスト: 6 項目テストし、いつでも再受験できます.
テストに合格してコースを完了するには、すべての質問に正しく答える必要があります.
質問 4 の 6 中級
これらのうちどれが地域熱供給の特徴となっていますか?
テスト結果
おめでとうございます。テストに合格し、完了しました。 11 - 地域熱供給について理解する
獲得済バッジ:
How would you rate this course?
You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.
残念ながら不合格です: 11 - 地域熱供給について理解する 今回のテスト
How would you rate this course?
You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.
Q: 排煙エコノマイザーを設置することで、燃料費をいくら節約できますか?
A: 15%
Q: 排煙エコノマイザーを設置することで、燃料費をいくら節約できますか?
A: 20%
Q: 排煙エコノマイザーを設置することで、燃料費をいくら節約できますか?
A: 25%
Q: ラルヒートポンプの主な特徴の1つは何ですか?
A: 最低温度が一定のレベルを下回らないことを確実にする
Q: ラルヒートポンプの主な特徴の1つは何ですか?
A: ボイラに結露がつくのを防ぐ
Q: ラルヒートポンプの主な特徴の1つは何ですか?
A: クイック・スタートアップ
Q: 第3世代の地域熱供給は、主に何から構成されていますか?
A: 熱源プラント
Q: 第3世代の地域熱供給は、主に何から構成されていますか?
A: 発電のみするプラント
Q: 第3世代の地域熱供給は、主に何から構成されていますか?
A: 熱電併給プラント
Q: これらのうちどれが地域熱供給の特徴となっていますか?
A: 再生可能エネルギーを利用する唯一の方法である
Q: これらのうちどれが地域熱供給の特徴となっていますか?
A: エネルギー効率性が高く、コスト効果が高い
Q: これらのうちどれが地域熱供給の特徴となっていますか?
A: 地域熱供給では化石燃料のみを使用する
Q: 一部のシステムでは、給水を何度、低温にすることができますか?
A: 50°
Q: 一部のシステムでは、給水を何度、低温にすることができますか?
A: 70°
Q: 一部のシステムでは、給水を何度、低温にすることができますか?
A: 85°
Q: 第4世代の地域熱供給で最も重要な特徴とは?
A: 最低で 85°の温度を必要とする
Q: 第4世代の地域熱供給で最も重要な特徴とは?
A: 低温の給水
Q: 第4世代の地域熱供給で最も重要な特徴とは?
A: 以前と比較して、より低流量で運用する