自治体および工業分野における従来の薬液注入とデジタル薬液注入の紹介

あらゆるレベルの複雑な目的に使用されるデジタル薬液注入の多くの利点と、自治体や工業分野での使用方法について説明します

工業的な意味での薬液注入の定義は ある量の化学薬品をプロセスに注入することを示します 。

1回だけの注入ではなく、1日の中で 特定の時間間隔で 数回の注入を行うことをドージングと言います 。

このコースでは 薬液注入とは何か、なぜそれが重要なのか 従来の薬液注入の方法に対して 新しい形であるデジタル薬液注入に どのような利点があるかをご覧いただきます 。

従来の方法と デジタル薬液注入について考える前に 薬液注入がどういった用途に使用されるのかを簡単に確認しましょう 。

薬液注入は水道施設、工業用プロセス水 廃水処理および商業ビルなどの あらゆる自治体や工業分野の用途で使用されます 。

また、滅菌、化学薬品の注入 ろ過などのプロセスでも使用されます 。

これらの用途やプロセスの共通点は 水質が維持されていることを確認するため 水を定期的にチェックする必要があるということです 。

そして、ここで薬液注入が登場します 。

求められる水質を実現するのに必要な 化学薬品を注入することができます 。

従来の処理方法では、必要に応じて 単純なオン/オフの切り替えで 化学薬品を注入していました 。

ポンプが信号を受信すると、事前に設定された 一定量の化学薬品が注入される仕組みです 。

この方法は 従来の典型的な薬液注入です 。

利点がある一方で、 様々な課題もあります 。

従来の薬液注入の課題の1つが 高価な周波数変換器を使用しなければ さまざまな用途でニーズを満たす 可変速駆動を提供できないということです 。

これによって、運用コストが増加するだけでなく 化学薬品も無駄になります 。

幸いにも、これに対する解決策があります 。

それがデジタル薬液注入です 。

グルンドフォスのデジタル定量ポンプは  高いターンダウン比を有しており 多くの用途に 少数のバリアントで対応できます 。

これによって、ポンプを簡単にセットアップし 異なる流量条件に対応し ニーズに応じた流量を提供できます 。

デジタル注入は プロセス全体を自動化します 。

デジタル定量ポンプは 非常に複雑な薬液注入の要求に対し 正確で、信頼性と費用対効果の高い 薬液注入プロセスを提供する 理想的な答えです 。

デジタル薬液注入が課題をどのように 克服し ユーザに新たな機会 と利点をもたらすかをご覧ください 。

まず第一に、デジタル定量ポンプは 従来の薬液注入よりもはるかに優れた  正確な注入を実現します 。

その精度は非常に高く 注入する薬液量に 左右されません 。

必要な薬液注入量をほぼ完璧に測定できるため 化学薬品の浪費が大幅に削減されます 。

第二に、デジタル定量ポンプは ストローク長の変更が不要です 。

これは 薬液注入の精度が向上するだけでなく 吸込量に 影響を与えないことを意味し 私たちを次のポイントへと導きます 。

従来の薬液注入では ストローク長によって 吸込量を調整します 。

ストローク長が短いほど、 吸込量が少なくなるため 粘性流体、吸上高さや取付けに 問題が発生していました  。

しかし、 デジタル定量ポンプのストローク長は常に一定で オートフローアダプト(自動流量調整)により ストロークスピードを変化させ流量制御を行います 。

したがって、前述の課題は解決されます 。

デジタル定量ポンプが解決するもう一つの課題は ガスロックのリスクです 。

ガスロックは、 ポンプヘッド内にエアが混入することで ダイアフラムを往復させても、エアが膨張・縮小し 液が吐出されない現象です 。

従来の薬液注入プロセスでは これによって次亜塩素酸ナトリウムなどの 液体の脱気に問題が発生します 。

さらに、ポンプの故障を防ぐために 運転が停止する可能性があります 。

しかし、デジタル定量ポンプでは ガスロックに強い吐出構造と自動エア抜き機能によって この課題は解決されます 。

デジタル定量ポンプのもう一つの利点 は 追加の流量計やパルセーションダンパーが不要であるため 低コストで設置できることです 。

これにより、修理や メンテナンスのコストも削減されます 。

最後に、信頼性です 。

デジタル定量ポンプの高い信頼性によって スムーズでトラブルのない運転が保証され メンテナンスの削減につながります 。

これでデジタル薬液注入の利点を学習できました 。

ではおさらいしてみましょう 。

デジタル薬液注入は、より 高レベルの精度を実現し 化学薬品の無駄とエネルギーコストを削減します 。

デジタル定量ポンプはストロークの速度が内部で設定されるため、 ストロークの長さや回数を調整する必要はありません 。

部品数が少ないため、設置コストが安価です 。

そして最後に、デジタルドージング は 流量に関わらず、完璧な性能を発揮します 。

コース概要

モジュール
モジュール: 2
完了時間
完了時間: 15 分
難易度
難易度: 上級