ベトナム 2013 - 2017

2013年、Water2Lifeはベトナムで2つ目のプロジェクトを開始しました。ベトナムでは、水がどこにでもある一方でそれを飲料水とすることはできません。この水への挑戦は、グルンドフォスの従業員にとって次なる挑戦であり、3年以内に10のコミュニティにきれいな水を提供するという目標が掲げられました。当社は挑戦し、大きな成功を収めました。

ベトナムは水のパラドックスの国であり、その最たるものが水が不足しているのではなく、きれいな水が不足しているということです。メコン川を形成するすべての川と運河のおかげで、基本的に水はどこにでもあります。多くの人々がこれが水源となりますが、水は重金属、化学物質、バクテリアによってひどく汚染されています。そのため唯一の選択肢は、屋根を伝う雨水を汲み上げ、大きな瓶に入れておくことです。雨水は長期保存が可能な最も清潔な飲料水とみなされています。ボトル入りの水を買うのは高すぎるため、貧しい人々にとって代替手段とは考えられていないのです。

乾季には水中の化学物質の濃度が上昇するため、日雇い労働者は肌が火傷しないようにゴム長靴を履かなければなりません。また、乾季の洗濯や川での入浴は皮膚を火傷させ、かゆみや損傷を与えます。さらに、水を媒介とする病気はいたるところで発生し、地元の人々に大きな問題を引き起こしています。2013年、Water2Lifeはベトナムで2番目のプロジェクトを開始しました。

ベトナムのWater2Lifeを通じて:

  • 10の地域社会で27,000人の人々と19,404頭の牛に安全な水を供給
  • 109,685メートルのパイプラインが敷設され、各家庭にきれいな水を供給
  • 地域の上水道にソーラーパネル・システムを設置し、CO2排出量を40%削減
  • 地元のNGOパートナーである Thrive Networks とともに、汚染を避けるための水の取り扱い、使用方法、廃棄方法を地元の人々や子どもたちに共有

ケニア 2010 - 2013

グルンドフォスのWater2Lifeプログラムは、何千人もの人々がきれいな水を利用できずにいたケニアで2010年に始まりました。3年以内に、グルンドフォスの従業員は合計11の Lifelink 給水システムで16,000人以上に清潔な水を提供しました。

ケニア北部は頻繁な干ばつと水不足に見舞われており、Water2Life が最初のプロジェクトを立ち上げるに然るべき場所でした。この地域でケニアの人々は、乾季にはしばしば完全に干上がってしまう川やその他の水源から汚れた水を集めることを余儀なくされていました。汚れた水を持ち帰るためだけに長い距離を歩かなければならず、同時に水による感染症も絶え間ない課題でした。しかし Water2Life はこの状況を変えました。

2010年から2013年まで、グルンドフォスの社員は、国連世界水の日のお祝い、ケーキの販売、ウォーターレース、コンテスト、くじ引き、トンボラリー、オークションなど、様々な活動を通じて寄付を集めました。すべての活動に共通するのは、楽しみながら社交と持続可能性への意識を高められるということでした。これによって、社員とWater2Lifeの双方がこの取り組みからメリットを得ることができたのです。

ケニアのWater2Lifeを通じて:

  • 16,000人以上が清潔な水を利用可能に
  • 11の給水システムを設置
  • 現地の子どもたちの健康状態の改善、教育水準の上昇の貢献
  • 農作物の生産促進による持続可能なビジネスの可能性
  • 女性の水汲み以外の仕事への時間の確保
  • 地元の人々が清潔な水を適切に処理

お問い合わせ

Jesper Richter Rasmussen
Sustainability Consultant
jesper.rasmussen@grundfos.com
https://water2life.net