事例
ポンプのインテリジェンス、精度、接続性がプロセスを最適化
農業においてグルンドフォスのデジタル注入が、お客様のビジネスを将来的に強化する方法
29% - 家畜の平均死亡率の低下 (1,120 万羽を対象とした調査 )
16 週間での設置 - 週間での設置 現場の規模やレイアウトのほか、生産計画の調整などの条件に問題が無ければ受注日から 16 週間以内に設置可能
養鶏場で病原菌を抑制するために使用される機器が、グルンドフォスのポンプを中心に改良されました。
養鶏で採用されているツールや方法の中には、何十年も仕様が変わっていないものがあります。最新の技術が取り入れられている一方で、ある重要な分野では遅れをとっています。孵化卵や鳥の群れにおける病原菌や疾病の蔓延を防ぐために、抗生物質を使用することがありますが、これらの物質の注入が手作業で行われる場合、正確性に欠け、非効率であるだけでなく、危険な作業となる可能性もあります。
グルンドフォスの地域営業マネージャーである John Manwaring は、大量の抗生物質を手作業で計量して使用することは「ハンマーを使ってクルミを割るようなものである」と例えます。業界が求めていたのは、より効率的かつ費用対効果の高い方法で、抗生物質を必要な量だけ注入する方法です。また、この方法は、何よりも安全で、規制に準拠し、将来性を備えたものでなければなりません。作業員の曝露の可能性、最適化されていない制御方法、薬液の過剰使用、各種規制や環境への負担に対して、新たなアプローチが必要とされていました。
グルンドフォスのソリューション:
孵化場に、デジタル薬液注入ポンプが提供されました。これにより、雛鳥の健康を脅かす病原菌を抑制しつつ、雛鳥の健康に害を及ぼさない正確な量の抗生物質を注入できます。
当社は Sonas 社と協力し、使用量を減らしながら、より正確な濃度の薬液を大気中に散布することができる新たな高精度自動薬液注入システムを開発しました。
すべての規制に準拠しているほか、農場の別の場所からでも、接続された画面とリンクして視覚的に操作できるため、遠隔での管理と監視が可能です。作業員が薬液を直接取り扱う必要がなくなります。
業界が求めていたのは、少量の薬液を必要な量だけ注入する、より効率的かつ費用対効果が高い方法です。またこの方法は、何よりも安全性を優先しなければなりません。農場主は、安全性を最優先事項に掲げながらも、賢く病原菌を抑制してメンテナンスコストも削減し、家畜だけでなくお客様のために健康的な環境を作り出す必要があります。皆さんが購入している英国産の家畜や卵は、おそらく Sonas 社の製品とグルンドフォスのポンプによって守られているものでしょう。
背景
既に 200 台を超えるデジタル薬液注入ポンプが、英国のいくつかの代表的な農業施設で運転されています。
Digital Dosing Advanced (DDA) 7.5-16 FCM は、当社の小型デジタル薬液注入ポンプの FCM バージョンであり、搭載されたグラフィックディスプレイで簡単かつ視覚的に操作ができ、過圧、渇水運転および配管破損の防止などの機能を有しています。
その結果、英国の殺生物性製品規制に完全に準拠した専門機器のシールなど、湿潤部品の破損に起因するダウンタイムが劇的に減少したとお客様から報告を受けています。
グラフィックディスプレイによって幅広い高度な機能に直感的にアクセスできるほか、強力な可変速駆動によるフルストローク運転と最大 1:3000 のターンダウン比により、様々な用途において、スムーズかつ持続的な高精度の薬液注入を維持できます。
さらにポンプ標準内蔵のインテリジェントセンサにより、背圧を検知し、配管破損、ヘッド内の気泡や吸込側のキャビテーションなどの異常を検出できるため、ダウンタイムを削減でき、オートフローアダプト (自動流量調整) による最適運転を実現できます。
タイマを内蔵しているため、単純なサイクルでの繰り返し注入や、1 週間で最大 16 回までの注入を行う運転モードを設定することも可能です。
メリット
検出される病原菌を即時にゼロまで低下させることができます。すべての分野において "標準を超えたプラスの成長" を実現できるこのシステムにより、家畜の健康状態を改善し、収益性を高めることが可能です。運用開始から 1 年以内で投資回収率が向上します。
関連製品
このテーマに関連するグルンドフォスの製品をご覧ください。