Guida

Come si integra la soluzione MIXIT in un sistema di automazione?

I sistemi di building management (BMS) e di automazione degli edifici (BAS) sono sistemi di controllo che consentono di monitorare e ottimizzare i sistemi di un edificio, come riscaldamento e ventilazione, illuminazione, alimentazione, antincendio, sicurezza, ecc.  L’aggiornamento CONNECT consente di connettere facilmente la soluzione MIXIT a un sistema BMS/BAS tramite fieldbus integrato (BACnet o Modbus).

Vantaggi dell’integrazione di MIXIT in un sistema BMS

Grazie a connettività e regolatore di temperatura integrati, l’unità MIXIT è semplice da integrare perchè è necessaria solo una connessione a Internet. Ottieni l’accesso a una serie di dati aggiuntivi e ottimizza ulteriormente il tuo impianto.

Vantaggi:

- Integrazione facile e veloce

- MIXIT integra il regolatore di temperatura e non ne servono altri

- Ottimizzazione energetica semplificata grazie a oltre 100 punti dati disponibili

- La funzione di fallback previene i tempi di fermo

Grundfos EICA — Strumento di selezione intelligente per i tecnici EICA

Grundfos EICA permette ai tecnici EICA di ricevere informazioni complete e pertinenti sull’integrazione delle pompe nei sistemi SCADA e BMS grazie alla trasmissione dei dati.

Vuoi saperne di più su Grundfos MIXIT?

Scarica la documentazione sull’integrazione BACnet e Modbus e la guida per l’integrazione della soluzione MIXIT in un sistema di automazione.

Documentazione BACnet IP per MIXIT

In questo articolo si presuppone che il lettore abbia familiarità con avviamento e programmazione dei dispositivi BACnet, abbia una conoscenza base del protocollo BACnet e dei requisiti tecnici necessari  e che sia presente una rete BACnet IP esistente.

Documentazione BACnet MS/TP per MIXIT

In questo articolo si presuppone che il lettore abbia familiarità con avviamento e programmazione dei dispositivi BACnet, abbia una conoscenza base del protocollo BACnet e dei requisiti tecnici necessari  e che sia presente una rete BACnet MS/TP esistente.

Documentazione Modbus RTU per MIXIT

In questo articolo si presuppone che il lettore abbia familiarità con avviamento e programmazione dei dispositivi Modbus, abbia una conoscenza base del protocollo Modbus e dei requisiti tecnici necessari e che sia presente una rete Modbus RTU esistente.

Documentazione Modbus TCP per MIXIT

In questo articolo si presuppone che il lettore abbia familiarità con avviamento e programmazione dei dispositivi Modbus, abbia una conoscenza base del protocollo Modbus e dei requisiti tecnici necessari e che sia presente una rete Modbus RTU esistente.

Guida all’integrazione di MIXIT

In questa guida scoprirai come integrare MIXIT in un sistema BMS tramite protocolli fieldbus BACnet e Modbus.

FAQ Integrazione di MIXIT

In questo documento troverai le risposte alle domande frequenti sull’integrazione di MIXIT in un sistema BMS.

Vuoi saperne di più su Grundfos MIXIT?

Hai altre domande su MIXIT o stai cercando aiuto per lo sviluppo di un’applicazione MIXIT? Compila il form e un nostro esperto ti contatterà a breve.

Come possiamo aiutarti?

Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.