Articolo

Mantenere il controllo sugli asset

Sei così impegnato a risolvere le emergenze che non riesci a pianificare nel lungo termine? Non sei il solo. Molte water utility hanno difficoltà a ottimizzare le operazioni perché devono dedicare molto tempo alla gestione delle emergenze, come gli allarmi su rete e impianti, la ricerca perdite e la riparazione delle condotte e di altre infrastrutture.

Tuttavia, la mancanza di una pianificazione a lungo termine porta ad un aumento delle spese di riparazione e manutenzione, perché spesso risolvere un problema già riscontrato è più costoso che prevenirlo. Ad esempio, le perdite non rilevate possono trasformarsi in rotture di tubazioni che richiedono riparazioni urgenti, causando perdite di fatturato e disagi per i tuoi clienti e, in ultima analisi, danneggiando l’immagine pubblica della tua azienda. 

Inoltre, l’imprevedibilità delle spese di manutenzione e riparazione rende difficile la pianificazione del budget e questo comporta il ricorso a risorse straordinarie, con tutti i costi associati.

Una gestione efficace degli asset è fondamentale per mantenere bassi i costi di riparazione e rispettare il budget.

Quante rotture potresti evitare sostituendo solo l′1% delle tue tubature?

Molte aziende di servizi idrici sostituiscono circa l′1% delle loro tubature ogni anno. Effettuando un’analisi comparativa dei consumi rispetto ai dati storici, una grande water utility americana ha scoperto che il 24% delle rotture si verificava nell′1% delle tubature. 

In altre parole, questa azienda idrica è stata in grado di prevenire il 24% delle rotture utilizzando i dati per stabilire le priorità in termini dell′1% delle tubature da sostituire.

Soluzione: Utilizza i dati storici per prevedere e prevenire problemi futuri

La chiave per una gestione efficace delle risorse è conoscere il comportamento della tua rete idrica. Solo così sarai in grado di identificare le situazioni anomale e di agire di conseguenza.

La prima cosa da fare è stabilire una baseline monitorando i parametri chiave della rete con rilevatori intelligenti e machine learning. Una volta stabilita la baseline, è possibile rilevare le deviazioni, il che aiuterà a stabilire le priorità su cui concentrare l’attenzione e gli sforzi per prevenire problemi futuri.

Una gestione efficace degli asset è fondamentale per mantenere bassi i costi di riparazione e rispettare il budget.