Articolo
Ridurre l’impatto dei guasti delle condotte
E se ti dicessimo che esiste un modo per prevenire le rotture delle condotte nella tua rete idrica o fognaria? Non ci credi, vero? Ma è possibile. Hai solo bisogno dello strumento giusto.
Prima di tutto, analizziamo alcuni dei motivi per cui è necessario dare priorità alle risorse per prevenire in modo proattivo la rottura delle tubature:
1. Impatto ambientale
Le rotture delle condotte comportano un grande spreco di acqua e di energia, perché la risorsa che è stata trasportata lungo la rete non riesce a raggiungere i consumatori. La crescente attenzione verso il cambiamento climatico richiede alle aziende di ridurre il più possibile gli sprechi di acqua ed energia, non solo per tenere fede alle proprie responsabilità ambientali, ma anche per non danneggiare la propria reputazione.
2. Costo finanziario
Le perdite nella rete di distribuzione hanno anche un impatto finanziario: perdita di introiti a causa dell’acqua sprecata e spese inutili per via del trasporto di acqua non utilizzata.
3. Immagine pubblica
Oltre all’impatto negativo dello spreco di risorse già carenti, l’immagine pubblica dell’azienda ne risentirà ulteriormente se la fornitura ai consumatori si interrompe a causa di problemi nella rete di distribuzione idrica, come rotture di tubazioni. Quale azienda di gestione dei servizi idrici, i cittadini si affidano a te per l’accesso all’acqua potabile – dalle abitazioni private alle scuole, dagli ospedali ai municipi. Inoltre, le riparazioni non programmate creano spesso disagi agli utenti della rete viaria.
Chi è la vera vittima di una rottura delle condutture?
Poiché prevenire le rotture delle tubature può sembrare un’impresa impossibile, molte aziende attendono che si verifichi un problema prima di adottare le misure necessarie per la riparazione. Ma questo può lasciare i consumatori senza acqua per molto tempo.
Per la maggior parte delle persone, non avere accesso all’acqua è un inconveniente, ma per alcuni consumatori è una vera catastrofe. Quali sono i punti critici nella tua rete? Pensa agli ospedali, ai sistemi antincendio e alle aziende che non possono funzionare senz’acqua.
Soluzione: utilizzare i dati storici per prevedere la rottura delle tubature
Monitorando lo stato delle tubature e confrontando i dati relativi ai materiali e all’età con i dati storici sulle rotture di tubi nella rete, è possibile prevedere in quale punto della rete è più probabile che si verifichi una rottura e intervenire in modo proattivo per prevenirla. In questo modo, è possibile ridurre le perdite di fatturato, gli sprechi di energia e di acqua e i disagi per i clienti.
Un altro aspetto importante è assicurarsi che i reparti – pianificazione e operazioni, per esempio – lavorino a stretto contatto. Se i dipendenti di un’organizzazione non hanno accesso alle medesime informazioni e non sono aggiornati sulle strategie degli altri dipartimenti, sarà molto più difficile collaborare per risolvere il problema.