Articolo
Semplifica la complessità
Come la maggior parte degli altri gestori di servizi idrici moderni, probabilmente hai accesso a un’abbondanza di dati raccolti sulla tua rete idrica e/o fognaria, nonché a fonti esterne di informazioni riguardo le prestazioni e lo stato della rete. Ma forse non sai come accedere a questi dati o, cosa più importante, come combinare, analizzare e utilizzare i dati per ottimizzare il tuo lavoro quotidiano.
Senza un modo efficiente per districarsi tra tutti questi dati non filtrati, si sprecano enormi quantità di denaro. Vediamo alcuni dei motivi:
1. Il tempo è denaro
La gestione manuale dei dati è dispendiosa in termini di tempo, il quale, invece di essere dedicato all’analisi manuale dei dati, potrebbe essere utilizzato per svolgere altre attività che possono apportare maggior valore alla water utility.
2. Opportunità non sfruttate
I dati sono disponibili da diversi fonti, ma senza un sistema centralizzato, spesso non è possibile individuare modelli e tendenze importanti che possono dare indicazioni preziose sullo stato e sulle prestazioni della rete.
3. Allarmi fuorvianti
Anche con un sistema di acquisizione di dati standard, spesso bisogna dedicare tempo prezioso all’analisi degli allarmi se questi non sono personalizzati in base alle proprie esigenze.
4. Errore umano
La gestione manuale dei dati comporta un rischio di errore umano che può creare un effetto a catena in altri dipartimenti, impedendo la corretta assegnazione delle priorità.
Quanto tempo sta sprecando la tua utility per la gestione di dati non necessari?
Se un dipendente dedica un’ora al giorno all’amministrazione di dati non necessari, in un anno questo equivale a oltre 7 settimane di lavoro a tempo pieno.
Soluzione: assicurare la disponibilità di dati di alta qualità per le persone giuste al momento giusto
Per utilizzare i dati in modo efficiente, la prima cosa da fare è assicurarsi che i dati di tutti i reparti siano disponibili alle persone nell’organizzazione che possono usarli in modo vantaggioso.
In secondo luogo, è necessario assicurarsi che i dati siano presentati in modo facilmente leggibile, per consentire agli utenti di dedicare il proprio tempo alla risoluzione dei problemi e non alla loro ricerca. È possibile risparmiare tempo e denaro automatizzando questo processo con un software di analisi dei dati che consente di rilevare situazioni anomale e cambiamenti nel tempo e di emettere allarmi solo quando un problema richiede l’attenzione del gestore della rete.
L’automatizzazione dell’analisi dei dati ridurrà anche il rischio di errori umani e garantirà che le decisioni e le priorità siano basate su analisi di alta qualità, che si tratti di individuare le perdite o di stabilire le priorità in termini di condotte da sostituire per ottenere il massimo ritorno sugli investimenti.