Articolo
Ridurre il tasso di guasto delle condotte
Conosci lo stato delle condotte della tua rete idrica o fognaria in questo momento?
Per la maggior parte dei gestori di servizi idrici, è difficile rimanere al corrente dello stato dei propri asset, soprattutto quelli interrati. Ma senza la giusta conoscenza della propria rete, è inevitabile che si verifichino guasti che forse si sarebbero potuti evitare.
Uno dei motivi più comuni alla base di queste rotture è l’eccessiva pressione nella rete, con conseguente usura delle tubazioni. L’obiettivo di una rete idrica è erogare una pressione sufficiente ai clienti, ma in molte reti questa pressione è spesso eccessiva per far fronte alla domanda variabile e questo può comportare rotture nel lungo termine. La mancata possibilità di monitorare lo stato degli asset condurrà a guasti delle condotte, che avranno un impatto negativo sulla utility, in diversi modi:
Quanto puoi risparmiare?
Come regola generale, la maggior parte delle utility prevede all’incirca una rottura per chilometro di tubature ogni anno. Immagina di riuscire a prevenire anche solo il 10% delle rotture che si verificheranno nella tua rete nel corso del prossimo anno. Quanto tempo e denaro potresti risparmiare? E se potessi prevenire il 20% delle rotture?
Soluzione: Distrettualizzazione e demand-driven distribution
Abbiamo analizzato le anomalie rilevate durante il monitoraggio notturno della portata e della pressione e abbiamo calcolato la media dei risparmi ottenibili implementando distrettualizzazione e demand-driven distribution in 100 progetti in tutto il mondo. I risultati sono stati interessanti: 15% di risparmio sulle perdite, 25% di risparmio energetico e 35% di riduzione delle rotture di tubi.
Questo dimostra l’importanza di prevenire un’usura eccessiva e di assicurarsi che la pressione nella rete non superi quella necessaria per soddisfare la domanda dei clienti. Tuttavia, non vogliamo nemmeno che sia insufficiente. Per trovare la pressione corretta, è essenziale monitorare e analizzare i dati sul consumo e modificarla di conseguenza.
La suddivisione della rete in distretti o zone consente di erogare pressioni diverse in ogni parte della rete, sulla base dei dati di consumo.
Una regolazione efficace della pressione nella rete può prolungare in modo significativo la vita utile degli asset. Per evitare di sostituire le tubature funzionanti, è necessario utilizzare i dati storici e in tempo reale per determinare quali tubature della rete sostituire per ottenere il miglior risultato possibile. Per saperne di più sulla gestione degli asset a lungo termine, fai clic qui.