6 domande Avanzato

Test ECADEMY

28 - I fondamenti della dissalazione

Il test per questo corso contiene 6 domande e possono essere rifatte in qualsiasi momento.

Per superare il test e completare il corso è necessario rispondere correttamente a tutte le domande..

Inizia il test

Domanda 3 di 6 Avanzato

Quanta dell’energia necessaria per il processo di osmosi inversa viene generata dallo scambiatore di pressione?

Domanda 6 di 6 Avanzato

Sei soddisfatto delle tue risposte?

Invia le risposte e ottieni il risultato finale del test.

Invia

Risultati del test

Congratulazioni. Hai superato il test e completato il 28 - I fondamenti della dissalazione

Badge raggiunti:

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Continua il training Vai su MyECADEMY

Spiacente, non hai superato il test 28 - I fondamenti della dissalazione riprova questa volta

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Correct
Q: Perché i pozzi litoranei con pompe sommerse sono il metodo di prelievo ottimale per gli impianti di dissalazione più piccoli?
A: L’acqua viene filtrata attraverso la sabbia, che agisce come filtro naturale ed elimina la necessità di prefiltrazione nell’impianto
Correct
Q: Perché pompe dosatrici precise sono essenziali nel processo di pretrattamento?
A: Assicurano che l’esatta quantità di sostanze chimiche venga utilizzata, minimizzando il costo di produzione.
Correct
Q: Quanta dell’energia necessaria per il processo di osmosi inversa viene generata dallo scambiatore di pressione?
A: 60%
Correct
Q: Perché l’acqua permeata deve essere ulteriormente trattata dopo il processo di osmosi inversa?
A: Per assicurare il corretto valore del pH e aggiungere importanti minerali, che sono stati eliminati tramite la filtrazione.
Correct
Q: Come funziona l’osmosi inversa in un impianto di dissalazione?
A: Per mezzo di pompe ad alta pressione, l’acqua di mare viene forzata attraverso una membrana per separare le molecole di acqua da minerali, batteri e altre impurità.
Correct
Q: Nell’esaminare l’installazione, qual è la prima cosa da fare?
A: Verificare le caratteristiche del fluido pompato e delle condizioni di funzionamento.