28 - I fondamenti della dissalazione

Questo argomento offre una descrizione di base degli impianti di dissalazione e del loro funzionamento e spiega come trasformare la salamoia in energia pura.

Inizia corso

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Avanzato

Panoramica del corso

00:05:03

Introduzione agli impianti di dissalazione

Scopri il funzionamento di un impianto di dissalazione, come viene messo in servizio e il ruolo svolto dalle pompe nel processo

00:05:35

Le cinque fasi della messa in servizio

Scopri come una messa in servizio meticolosa assicuri un funzionamento affidabile e aumenti l’efficienza degli impianti di dissalazione

00:04:07

Come ottimizzare energeticamente un impianto di dissalazione

Scopri come trasformare la salamoia in energia pura con i dispositivi di recupero energetico

Mettiti alla prova

Rispondi ad alcune domande per vedere cosa hai imparato